This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:AM62L mscap0 如何将 McASP0_ACLKR 设置为 MCLK

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560715/am62l-processor-sdk-am62l-how-mscap0-set-mcasp0_aclkr-as-mclk

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK


工具/软件:

  基于 AM62L 的 设计 电路板上  McASP0  引脚  连接   es8388  以实现 音频 输出 目前     8388 的 MCLK 引脚  连接      硬件中的 McASP0_ACLKR 引脚 如何   修改  驱动程序 配置  器件   正确 输出  时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Wang:

    您能告诉我您计划在您的应用中使用的 MCLK 的价值吗?  

    此外、 您是否计划使用 McASP0 作为时钟输入器、或使用 ES8388 作为时钟启动器(主器件,提供 MCLK、BLCK 和 LRCLK)、以便更好地为您提供支持。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren

    我要使用的 MCLK 值是 24567000、、我计划使用  McASP0 作为时钟计算器。

    谢谢