This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:Gb 以太网是否可以在 R5F 内核上运行?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM62P, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559902/am67a-can-gb-ethernet-be-operated-on-the-r5f-core

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件: AM62PAM67

工具/软件:

大家好!

Gb 以太网路是否可以在 R5F 内核上运行?
此外、请提供示例代码和操作系统信息。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊藤山

    AM67A 的 SDK 支持通过在 A53 上运行的本机 Linux 驱动程序控制 CPSW 以太网交换机。

    software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-am67a/11_00_00/exports/docs/linux/Foundational_Components Network/Kernel/Ethernet.html Kernel_Drivers  

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    那么、这是否意味着 R5F 内核无法进行控制?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito-San、

    虽然对于 R5F 内核上的 CPSW 以太网示例、我没有找到 AM67A 的具体文档、但在 AM62P(也具有 R5F 内核)上、有一些设置 CPSW 以太网以通过 MCU+SDK 在 R5F 上运行的示例。 例如: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62PX/11_01_00_16/exports/docs/api_guide_am62px/EXAMPLES_ENET_LWIP_CPSW.html 

    据我所知、没有为 AM67 提供 MCU+SDK 的计划、因此直接在 R5F 上查找以太网示例可能并不困难。

    -道林