This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TIDL 编译会根据图像大小冻结

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554495/tda4vh-q1-tidl-compilation-freezes-depending-on-image-size

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VHAM69A

工具/软件:

您好!

我正在尝试使用 edgeai-tidl-tools 的 11_00_08_00 版本在 TDA4VH 卡上部署模型。 但是、编译脚本会冻结、而不会向终端输出任何信息。 如果我使用的图像的宽度和高度是预期的一半,它会编译。 如果我将 ADD、MUL 和 Softmax 节点放在 deny_list 中、它也会进行编译、但这会使模型变得太慢。

附件中包含以下文件:

  • model.onnx:已将错误原因隔离到的模型的细分。
  • downscaled_model.onnx: 模型的相同细分、但在使用缩放图像时。  
  • model_configs.py:编译模型时使用的选项。
  • onnxrt_ep.py:  用于编译模型的脚本 — 脚本的修改版本。
  • log.txt: 在脚本冻结之前、脚本向终端输出的内容(使用 DEBUG_LEVEL 6 并导出 TIDLRT_DEBUG=1)。

我已设法将问题隔离到模型的附加部分、因为所有内容都按预期编译和运行、直至此部分结束。  要重现错误、首先设置 edgeai-tidl-tools 版本 11_00_08_00、然后按如下方式插入附加的文件:

  • model_configs.py -> edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/model_configs.py,
  • onnxrt_ep.py -> edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/onnxrt_ep.py,
  • model.onnx -> edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/model.onnx,
  • downscaled_model.onnx -> edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/downscaled_model.onnx.

然后、onnxrt_ep.py -c -m model在 edgeai-tidl-tools/examples/osrt_python/ort/以下位置运行 python3:。  若要运行缩放图像的示例、请重命名 downscaled_model.onnxmodel.onnx.

由于模型在减小映像大小或将更少的节点卸载到 DSP 时进行编译、我们怀疑导致该问题的 DSP 可能存在一些内存限制、但我们没有专门知识来研究这一想法。 也许您可以帮助我们、或者向我们指明另一个方向? 如果您需要任何其他信息,请告知我们,我们将尽我们的能力提供这些信息。

此致

Olof

e2e.ti.com/.../downscaled_5F00_model.zipe2e.ti.com/.../onnxrt_5F00_ep.zipe2e.ti.com/.../model_5F00_configs.zip、e2e.ti.com/.../1033.model.zip、e2e.ti.com/.../3000.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    对该模型的初步分析表明、TIDL 不支持许多层。  这意味着它们将在 ARM 内核上运行。  这要慢得多。  此外、输入数据也有点奇怪。  正常图像输入数据为 3xHxW。   此型号的输入为 92x24x32、但仍为“图像“。  这是正确的吗?   

    ----------------------------------------------------------------------------------------
    |核心|节点数量|子图数量|
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    | C7x | 45 | 5 |
    | CPU | 37 | x |
    ----------------------------------------------------------------------------------------

    上述输出报告不支持 37 个图层、它们会生成 5 个子图。  这意味着每次从 C7x 切换到 ARM 时都有一个上下文切换。  我将进一步研究这一点、但如果我们让这个模型正常工作、它将不会运行得非常快。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 正如您在 log.txt 中所看到的、这是我在运行时看到的内容:

    -------------------------------------------------------------------------------
    |          Core           |      No. of Nodes       |   Number of Subgraphs   |
    -------------------------------------------------------------------------------
    | C7x                     |                      67 |                       1 |
    | CPU                     |                       0 |                       x |
    -------------------------------------------------------------------------------

    即 67 个节点、所有这些节点都被 列为受支持节点

    您是正确的、因为此模型的输入不是图像。 而是从图像中提取的特征。 原因是我将问题隔离到了图形的这一部分。 为了给你一个更容易的时间调试,我只提供了一部分,引起冻结。 此器件工作之前和之后的所有内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    我已经用您的脚本进行编译了。  我通常不喜欢使用修改后的脚本并坚持使用标准 TIDL 工具、但在本例中、它是有效的。  我能够在 Docker Ubuntu 22.04 映像中使用以下 TIDL 版本信息编译和运行 model.onnx:

    | TIDL 工具版本| 11_00_08_00 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    | C7x 固件版本| 11_00_08_00 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    |运行时版本| 1.15.0 |
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    |型号选项版本|18|
    ----------------------------------------------------------------------------------------

    我认为 model.onnx 是您遇到问题的一个。  是这样吗?  成功运行的模型的 md5sum 为:

    4c45697d0d9949a547cfe918131fc4de ./../../model.onnx

    我附加了编译和运行日志。  我认为图像大小没有改变、但看起来正在运行。  附加的运行/编译日志。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您试用!

    确实是 model.onnx 导致问题。 我得到了同样的 md5sum 在我的身边。

    因为它运行为你,我尝试重新安装 dockers ,无论有没有 GPU,它实际上是编译。 但是、这两种情况都需要一个小时、这很奇怪、因为我们只有一次校准迭代。 您需要多长时间? 在任何情况下、它仍然不能在 TDA4VH 卡上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    注意了名字  以为这是一个私人论坛为你,但它不是。  我从未让 TIDL 与 GPU 搭配使用、许多人也曾尝试过、如果它实际上要用于 GPU、恭喜您。  我只在 CPU 模式下在 Ubunut 22.04 上运行,您的模型需要大约 2-3 分钟的时间来编译,而不是一个小时。  其他部分结束了。  您能否仅在 CPU 上尝试一下、看看它有什么不同?

    我会尽力而为。 示出 AM69A(与 TDA4VH 相同的处理器)上的工件、并向您发送更新。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯,并感谢到目前为止!

    再次尝试按照 说明重新安装 Docker、 尽量做到这一点。 这意味着将 SOC 设置为 AM69A、不设置其余变量、克隆存储库、切换分支到 11_00_08_00、然后执行指示的后续命令(导出代理和 repo_location 除外)。 这是否与您的程序相同? 在任何情况下、尽管仅使用 CPU、但我仍然看不到任何区别。 该模型需要一个小时的时间来编译,似乎没有在卡上运行。

    您是否成功在 AM69A 上运行了模型? 如果是、您能否分享运行模型所需的工件? 也许有一些线索,通过比较他们和我的.

    e2e.ti.com/.../2425.artifacts.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    您是否尝试使用 GPU?  我之所以会这样问,是因为我认为使用 GPU 不正确,或者所有的恒星都需要对齐。 您可以尝试仅在 CPU 上进行编译吗?  在 Ubuntu 22.04 计算机上编译不到 5 分钟、这不是很令人印象深刻。  一个小时意味着出现了问题。

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一句、我现在不需要 AM69A 了几个小时、因为我今天允许有人使用电路板、所以我还无法进行测试。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    我仅使用 CPU。 我没有设置 TIDL_TOOLS_TYPE 标志、这应该会将工具默认为 CPU、并且 nvtop 在编译期间不会报告任何 GPU 使用情况。

    当您有机会在板上测试您的工件时、请告诉我!

    Olof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次向 Chris Tsongas 致以问候

    您是否已经取得了任何成功?

    Olof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    由于带宽的原因、Chris 有点忙、因此我将提供帮助。 请给我一些时间来进行测试、并让电路板运行的工件。 我将发送有关最新星期五状态的更新。

    谢谢您、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christina!

    感谢您的关注!

    Olof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    您能分享设备上出现的挂起或错误吗? 我相信我已经能够重新创造它,但需要比较。  

    此外,在编译方面,我的汇编大约耗时 23 分钟。 我的 Ubuntu 22.04 机器 不像 Chris 那么快、因此我期望的数字会更低。 1 小时编译也可能因您的设置而异。  

    我将尝试使用替代流程 (TIDLRT) 而不是 OSRT(Github 上显示的内容)重现问题、并查看这是否只是 OSRT 行为。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了一个文件、其中包含在 64 小时的推理时间后在器件上观察到的输出、但在几秒钟内我们已经观察到了所有输出。 将其称为推理时间可能会产生误导、因为在推理实际开始之前模型似乎已冻结。 该模型使用debug_level=6和运行TIDLRT_DEBUG=1

    似乎我们找到了一个关于长时间编译的部分解释。 当编译失败时、进程不会像预期的那样终止。 相反,我们必须用 Control+C 来杀死它 显然,这也不会杀死这个过程,而是在后台继续,占用资源。 正确停止进程后、编译时间会缩短、但仍然不成比例地很长。

    此致  

    Olof

    e2e.ti.com/.../output_5F00_card.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    今天是美国假日、因此请期待明天我的答复。  

    感谢您的耐心。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    Ctrl+C 实际上是一个已知错误 (Jira TIDL_7842)、可能会在下一个版本中修复。 对于您共享的参数、您是否  已在 DEBUG_LEVEL=0 且未设置 TIDLRT_DEBUG 的情况下运行模型?

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好!

    到目前为止debug_level=6  TIDLRT_DEBUG=1、我们使用了和、但现在我们尝试在 debug_level=0  取消设置 TIDLRT_debug 的情况下再次在器件上运行模型。 但是模型仍然冻结。

    Olof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olof、

    我回来了。  我再次将其重新运行到级别设置。   我在我的机器上定时编译、花费了 808 秒。   有点长、但不在小时范围内。  推理很快。  当尝试 不挂起模型时、调高调试级别会使情况更糟。   增加调试将写入磁盘、与您的模型无关  的任何 IO 问题也会导致磁盘挂起。  最好在默认情况下将其关闭。   您是否尝试过在 Docker 映像外部或仅在 Docker 映像中运行编译?

    我在编译日志中包含了一个带有执行时间的编译和推理日志(最后)。 再次提醒我、由于您的模型运行、问题在哪里?   

    此致、

    Chris

    e2e.ti.com/.../inference.loge2e.ti.com/.../7750.compile.log