This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:如何在内核驱动程序中读取和写入 phy 芯片的寄存器?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558106/am67a-how-to-read-and-write-the-registers-of-the-phy-chip-in-the-kernel-driver

器件型号:AM67A


工具/软件:

我想知道如何添加代码以包含内核、以便 cpsw 和 mdio 驱动程序可以在初始化阶段为我的 PHY 芯片执行寄存器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们在 am67a 上连接了一个 PHY 芯片和一个开关芯片。 PHY 芯片的地址为 1、而开关芯片的地址为 0。 由于 PHY 芯片上还有广播地址 0、因此在进入系统后、我通过 PHY 芯片的寄存器禁用了广播地址。 但是、开关仍然无法正常工作。 完全关闭 PHY 芯片后、我尝试捕获 MDIO、但没有收到信号。 TI 以太网驱动程序是否与此相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhaohang:

    1.您使用的是哪个 Linux SDK 版本?

    2.您是否通过更改将 PHY 芯片和开关芯片包括在内而对 Linux 器件树进行了任何更改?

    3.如果对#2 是、您可以共享在其中进行更改的设备树吗?

    4.您使用的是什么 PHY 芯片和开关芯片?

    例如、要了解应如何配置 PHY 芯片 、请查看 git.ti.com/.../k3-am62a7-sk.dts AM62A 器件树的器件树。  

    -道林