This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:LPDDR4 PHY 数据速率

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559113/tda4ven-q1-lpddr4-phy-data-rate

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

你(们)好

TDA4VEN8K 中 LPDDR4 PHY 支持的数据速率是多少?

 

我知道最大频率为 4000Mbps。  

是否低于 3200Mbps? 是否可以将数据速率设置在 3200Mbps 和 4000Mbps 之间?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否低于 3200 Mbps?

    我不确定我是否理解上述问题、但我对您的第二个问题的回答可能适用。

    是否可以将数据速率设置在 3200Mbps 和 4000Mbps 之间?

    是的、TDA4VEN DDRSS 支持介于 3200MT/s 和 4000MT/s 之间的数据速率((1600MHz 至<xmt-block1> 2000MHz</xmt-block> 的 DDR 时钟频率)。 2000MHz。

    请注意、DDRSS 支持的最大数据速率取决于 TDA4VEN VDD_CORE 标称值。  

    希望这对您有所帮助、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin-Sann:

    >是的、TDA4VEN DDRSS 支持 3200 到 4000MT/s 的数据速率((1600MHz 到<xmt-block1> 2000MHz</xmt-block> 的 DDR 时钟频率)。 2000MHz。

    感谢您的答复。
    如何将数据速率(频率)设置为 3200 到 4000MT/s? 注册? 例如、是否可以将数据速率设置为 3600 MT/s (1800MHz)、3800 MT/s (1900MHz) 等?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    例如、是否可以将数据速率设置为 3600 MT/s (1800MHz)、3800 MT/s (1900MHz) 等?

    是的、理论上、您应该能够设置为最小和最大范围内的任何频率。 您可以使用 DDR 寄存器配置工具(下面的链接)来帮助根据 DDR 频率更新寄存器设置。 请注意、在工具中、输入“LPDDR4 工作频率 (MHz)“是 DDR 时钟频率、而不是数据速率。 请使用以 MHz 为单位的整数值。  

    https://dev.ti.com/sysconfig/?product=TDA4x_DRA8x_AM67x-AM69x_DDR_Config&device=J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67 

    此致、
    Kevin