This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:适用于视觉系统

Guru**** 2613655 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561094/am69a-for-vision-system

器件型号:AM69A
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们计划在视觉系统中使用 AM69A、该系统将用于在组装过程中检测 PCB 故障。视觉系统应能够处理质量、并且快速准确。 请告诉我们 AM69A 是否合适。我们最初计划使用 TDA4VM、但考虑到 AM69A 的 AI 功能、现在计划使用该 EVM。 如果这是一个不错的选择、请告诉我们。

视觉系统需要检测缺失元件(0201 封装)、未对齐元件、开路/短路、识别划痕、所有焊接缺陷等故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    感谢您考虑在 PCB 组装缺陷检测应用中使用 AM69A。  

    TIDL 能够支持各种用例、如果您是这样、我建议使用物体检测模型。 我们的 ModelZoo 有各种不同的模型,可用作模型的主干,以便能够执行这些任务。 这将需要 在您的终端进行一些修改和模型训练、以使模型精度很高、能够满足您尝试使用它的目的、然后部署在硬件上。  

    Model Zoo: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tensorlab/tree/main/edgeai-modelzoo/models/vision/detection

    我们营销团队的人员将回复、以帮助您选择最适合您需求的设备。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、  

    很高兴见到你。 正如 Christina 所说、物体检测模型将是您尝试实现的目标的最佳途径。 至于如何选择合适的器件、请参阅 TI.com 上的产品页面、查看更适合您应用需求的特性和产品。 AM69A 是一款提供最高 TOPS 数量和高性能计算的器件。 我们提供可扩展的解决方案、如果您决定不需要具有如此多 AI 功能的解决方案、这些解决方案也可满足您的需求。  

    我推荐的另一个资源是 Edge AI Studio。 在这里、您可以自带数据集来对照我们的模型进行测试、从而查看最适合的器件。  

    您是否有正在尝试瞄准的特定 TOPS 编号?