This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:图片音调有点绿色

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558368/am62a7-the-picture-tone-is-a-bit-green

器件型号:AM62A7


工具/软件:

您好、TI 专家

我已经完成了 BLC、WDR 和 AWB、而当前的色调有一个绿色的演员、特别是在阴影中。

我尝试将 BLC 从–64 更改为–56,这稍微改善了它,但图像变得有点苍白。

将 BLC 从–64 更改为–72 降低了触觉,但绿色更明显。

如何解决这种绿色的铸件,同时降低的容貌?

顺便说一下、这些参数能否帮助解决这个问题?

我尝试修改它们、但它不起作用

此致

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    [引述 userid=“643802" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558368/am62a7-the-picture-tone-is-a-bit-green

    我已经完成了 BLC、WDR 和 AWB、而当前的色调有一个绿色的演员、特别是在阴影中。

    [/报价]

    您不得更改 BL、因为它是大多数传感器的已知固定值。

    请分享一些原始/YUV 样本图像(以及合并的拐点)和您的 AWB 校准 xml。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    下面是我的 pic 和 xml

    e2e.ti.com/.../AWB_5F00_Files.rar

     此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    AWB 校准输出看起来不好。

    请仔细遵循以下链接中应用手册的“7.6.2 调优 AWB“。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprad86

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    根据手册、我执行了以下 AWB 调优:
    1:使用 DCC 工具、我在 D50、TL84、D65 和灯光下拍摄了色图的照片。
    2:在“参考文件“部分加载照片、设置色温和黑电平、并使用 Macbeth 图表选择器顺时针单击色图的四个角。
    3:已加载 HDR 解压膝点文件。
    4:运行插件。
    是否有任何步骤需要改进?

     此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    请仔细阅读 AWB 插件指南、尤其是“1.3 输入文件“。

    我怀疑您可能没有正确输入黑电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、光华

    我已经为 AWB 过程中的每个图像设置色温和黑电平。
    我的 AWB 似乎正在工作(在相机前面的红色屏幕没有在它后面的白色墙壁上的蓝调)。
    我怀疑问题可能出在 CFAI+WDR 过程中(我的工作流程是 BLC -> CFAI+WDR -> AWB -> ColorCorrection)。

    这是我的 cfai 配置参数

    我试图改变 CFAI 带宽绿色(高低中),但似乎不起作用

    我是否需要更改 CCM 增益?

    此致

    Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 AWB 似乎正在工作(摄像机前面的红色屏幕在摄像机后面的白色墙壁上没有蓝调)。

    这听起来不错、AWB 似乎可以正常工作。

    ]我怀疑问题可能与 CFAI+WDR 过程有关(我的工作流程是 BLC -> CFAI+WDR -> AWB -> ColorCorrection)。

    您指的是什么问题?