This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:应用 WDR bin 文件后、Image Tint 是绿色的、

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559672/am62a7-after-apply-wdr-bin-file-image-tint-is-greenish

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

应用  WDR bin 文件后、Image TINT 为绿色、

这是我的 pic  

1:应用 BLC

2:应用 WDR

根据手册、如果此处指定了黑电平、则必须在中将其设置为 0 viss_blc.xml。

否则、将导致两次直流消减。

因此、我将 63 设置为 xml 文件、并在这里设置 0

可能是 WDR XML 文件有问题?

还是 2A 算法有问题?

此致

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、

    1:Apply BLC

    这对我来说似乎很好、似乎不需要 WDR 解析。

    2:Apply WDR

    您是否为传感器原始图像使用了正确的解析拐点?