This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:AM62A PSDK 10.01 中的 sigmoid 错误

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1472919/sk-am62a-lp-sigmoid-bug-in-am62a-psdk-10-01

器件型号:SK-AM62A-LP


工具/软件:

您好、  

我使用 AM62A PSDK 10.01.00.05 进行了测试、并再次发生了 sigmoid 问题。

  • SD 卡映像:10.01.00.05
  • edgeai-tidl-tools:10_01_00_02

问题发生在多个乙状图层之一。
以下是问题的详细信息

请查看此问题。

BR、
杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yongheon、

    我们的开发团队仍在解决这个问题。 我已经向他们表明、10.1 SDK 中仍然存在此问题。 他们表示下一个 SDK 版本将对此问题进行修复。  

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    感谢您的答复。 我将等待下一个 SDK。

    最好的应届毕业生
    杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、杨海恩:

    遗憾的是、AM62A 不具备 11.0 SDK。

    但是、这并不意味着该修复程序不会早于以下 SDK 版本可用。  

    我们计划有一个向后兼容的 11.0 TIDL 工具版本、该版本可与 10.1 SDK 配合使用。 这是我们在过去的 3-4 个版本中遵循的做法。 这在版本兼容性表/文档中进行了标记:

    因此、我希望看到 11_00_00_01 的发布标签、其中奇数修复编号 (1) 表示它与以前的 SDK 版本 10.1 兼容。 您可以看到与 10.0 SDK 兼容的 10_01_03_00 的类似结果。  

    此版本将修复 Sigmoid 问题、我已确认将其合并。  


    对于您现在拥有的 10.1 SDK 而言、这意味着什么

    在 edgeai-tidl-tools 存储库中、有一个脚本用于修补 SDK(需要访问互联网)

    然后、您将使用从 edgeai-tidl-tools 存储库中的 11_00_00_01 标签下载的 tidl_tools 编译模型。  

    另请参阅我有关 SDK 和 TIDL 版本控制的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1455079/faq-edge-ai-studio-is-sdk-version-important-for-edge-ai-and-ti-deep-learning-tidl-with-c7x-on-am6xa-socs-am62a-am67a-am68a-am68pa-am69a 

    请注意、对于使用不同内存映射 (DDR <2GB) 的自定义硬件、这里可能需要考虑额外的步骤、为 TIDL 和依赖项安装具有 11.0 兼容源的固件构建器补丁。 在您拥有带 AM62A 的定制 PCB 来优化的存储器映射之前、这一点并不重要。  

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    非常感谢您的详细解释。
    我期待 11_00_01 TIDL 工具的发布。

    此致、
    杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想进一步说明、这些 TIDL 工具目前预计将于 5 月底推出。  

    此时间表  由其他 TDA4x 器件 11.0 发布计划确定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:


    感谢您的其他更新。
    据我所知、TIDL_TOOL 11_00_01 将于 5 月底推出。
    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    您能否分享 AM62 的 sigmoid 错误修复(如果可用)的当前状态?
    我注意到 TIDL_TOOL 11_00_06_00 已在 edgeai-tidl-tools 中进行了更新、但 该版本似乎尚不支持 AM62A。
    - https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/11_00_06_00/docs/version_compatibility_table.md

    此致、
    杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    将有一个向后兼容的版本,最后一个非零值有一个奇数,我认为这将是 11_00_05_00。 我希望这将在接下来的几天内发布。 感谢您的耐心。  

    如前所述、AM62A 没有公开的 11.0 SDK 版本。 我们正在等待向后兼容的版本发布。  

    这将包括乙状精度修正。

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    感谢您的答复。
    我将等待 AM62A 的向后兼容版本。

    此致、
    杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨海恩 、  

     Reese 讨论后快速更新状态:上周发布的 TIDL 工具 11_00_06 中未包含该向后兼容版本。  我们现在正在跟踪 11_00_07、 预计 下周结束。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您让我们了解即将推出的新版本。

    此致、
    杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 — 由于这个方面的一些测试问题,我们不得不将 TIDL 版本推迟几天。 修订日期现在是下周的中点。   

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngheon、  

    Reese 和我仍在与 TIDL 开发团队一起跟踪此情况、该版本遇到了集成问题;因此、新日期为 6/23。  我们将继续在此处保持打开状态、直到发布。   

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的更新。 我将等待 6 月 23 日发布。

    此致、
    杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    准备好了吗?

    我按照描述查找了一个发行标签、但没有看到、但可能我解释不正确。

    因此、我希望看到 11_00_00_01 的发布标签、其中奇数修复编号 (1) 表示它与之前的 SDK 版本 10.1 兼容。 您可以看到与 10.0 SDK 兼容的 10_01_03_00 的类似结果。  [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、  
    我昨天应该更新一下。  随着 TIDL 开发团队与我的沟通、该补丁在回归测试中受到阻碍。 它现在预定 6 月 30 日。  我认识到、这是上个月的一周到一周的差距。 我们可以在明天的通话中谈论这一点。   

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们可以采取哪些措施来改进时序?

    我们需要尽快安装修补程序。

    此致

    Devin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每 6/25 周、

    您在上图中看到的是正确的位置。 但是,如果它没有出现在那里 6/30,我会在这里发帖。   

    正如 Reese 的边栏电子邮件中所指出的那样、我们建议您只需在可用时立即提取补丁并对其进行测试。  不需要额外的努力。  

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅最新版本:  

    github.com/.../11_00_07_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我使用 edgai-tidl-tools 11_00_07_00 测试了 sigmoid 层、但问题仍然存在。
    当我将板转储文件与 edgeai-tidl-tools 生成的 PC 转储文件进行比较时、我发现 sigmoid 结果中的一些值显示为 0xFF、而不是 0x00。

    我执行了以下测试步骤。

    [TIDL 导入]

    -安装 edgeai-tidl-tools 标签 11_00_07_00,然后导入模型。
    -然后,转储结果文件与 PC_dsp_test_dl_algo.out。

    【电路板设置】

    从 TI 网站 (https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A) 下载了 tisdk-edgeai-image-am62a-evm.wic.xz(版本 10.00.01.05)
    -使用 BalenaEtcher 和下载的映像创建 SD 卡。
    -安装了带有标签 11_00_07_00 的 edgeai-tidl-tools 并在设置以下环境变量后运行 update_target.sh。
      -导出 update_OSRT_components=1
      -导出 update_firmware_and_LIB=1
      - export sdk_version=10_1
      -导出 SOC=am62a
      -导出 TISDK_image=edgeai
    -重新启动板并使用/opt/tidl_test/TI_DEVICE_armv8_test_dl_algo_host_rt.out.转储结果文件

    如果您能确认这些步骤是否正确执行、我将不胜感激。

    此致、
    YoungHeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yongheon、  

    您的步骤看起来是正确的。 我们要确保这些关键文件确实已正确修补。

    您能否确认固件的 MD5SUM?

    md5sum /lib/firmware/vision_apps_eaik/vx_app_rtos_linux_c7x_1.out
    ##unpatched:
    bf8c9a403433557a5f7b234e01e83308  /lib/firmware/vision_apps_eaik/vx_app_rtos_linux_c7x_1.out
    ##patched
    be35e318a440799133a2ba9192c14480  /lib/firmware/vision_apps_eaik/vx_app_rtos_linux_c7x_1.out

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    感谢您确认这些步骤。

    我已经验证了固件的 MD5 校验和、并且匹配。

    root@am62axx-evm:~/workspace/youngheon# md5sum /lib/firmware/vision_apps_eaik/vx_app_rtos_linux_c7x_1.out
    be35e318a440799133a2ba9192c14480  /lib/firmware/vision_apps_eaik/vx_app_rtos_linux_c7x_1.out
    


    然后、我为 PC 和电路板之间 AM62A 上的 sigmoid 结果不匹配创建了一个示例案例。
    我附上了包含示例案例的文件。 如果您需要更多信息、请查看并告诉我。

    e2e.ti.com/.../am62a_2D00_sigmoid_2D00_sample.tar

    此致、
    杨海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、杨海恩:  

    明白了--你已经正确地修补了。 感谢您包括附加的文件,这节省了我们的时间,并得到更快的解决。 我已经通知 TIDL 团队、这个问题仍然存在。 我将并行重现此错误、我们将努力解决此问题

    编辑:我完全复制了你的痕迹--我看到这 3 个发生错误映射的实例。 这里的前一层值为 0x80、因此最小 signed int 与 Sigmoid 应将其映射到 0x00。 相反、它映射到 0xff(错误,不管 dtype 的符号如何)--因为这是 Sigmoid 的无符号输出、因此它是最大 int。 我将再次向开发团队提出此问题。  

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Reese / John 的讨论、一些更新/说明:

    1) 工具在 6 月底发布确实解决了一个角落的情况下的乙状问题。   

    详细信息: 在原始问题中、我们发现 0xC3 的值映射不正确。 该问题已在 11.0 版本中得到解决、并作为 11_00_07_00 TIDL 工具的一部分提供

    2) 然而,有另一个临界情况, Stradvision 正在遇到(并且 TI/Reese 已成功复制):  

    详细信息: 在现在的 11_00_07 中、我们现在看到值 0x80 映射不正确。 这被视为一个单独的问题

    3) 关于第二个问题、我们正在通过 JIRA (TIDLP-7892) 进行跟踪。 这适用于 Linux PSDK 11.1 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每周 8/6 次更新:

    关于第二个问题、我们正在通过 JIRA - TIDLP-7892 进行跟踪。 这适用于 Linux PSDK 11.1 版本。  [/报价]

    这是适用于 AM62A 器件的 Edge AI SDK 11.1、计划于 e/o 8 月推出。  早期测试表明、此 11.1 版本正在修复此临界外壳。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每周 9 月 3 日、此 Edge AI SDK 11.1 现已推出、此 Sigmoid 问题已在该版本中解决。