This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:项目升级时出错

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EDGE-AI-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559773/edge-ai-studio-error-in-project-upgrade

部件号:EDGE-AI-STUDIO


工具/软件:

您好专家、

我尝试将  Model Maker - Processor SDK 9.1 中的项目升级到 10.1。 不幸的是、项目升级中似乎有错误。

 

如何解决此问题?

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    要对此进行故障排除、我们需要更多信息。   您能否提供以下信息:

    • 这是什么类型的工程?   升级项目的大致规模是多少?  
    • 是否在升级对话框中启用了复制项目?  
    • 如果启用了“复制“、您是否已确认已创建升级项目?  它将被命名 copy

    提前感谢您。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    这是什么类型的项目?   升级项目的大致规模是多少?  [/报价]

    图像分类 2.7gb  

    是否在升级对话框中启用了复制项目?

    是的  

    如果启用了“复制“、您是否确认了升级项目是否已创建?  它将被命名 copy

    是的、获得了该项目。

    但从本地系统导入工程时问题仍然存在。

    此致、
    Sajan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我们正在调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“634264" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559773/edge-ai-studio-error-in-project-upgrade/6005845
    如果启用了“复制“、您是否已确认已创建升级项目?  它将被命名 copy

    是的、获得了该项目。

    [/报价]

    如果我理解正确、则会创建一个名为的项目 即使出现错误对话框、也已创建_copy 。  是这样吗?

    但是从本地系统导入项目时问题仍然存在。

    您能否说明您正在采取哪些措施从本地文件系统导入项目?  哪个项目?  原稿?  。 复制 (_copy)?