This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在哪里可以找到 CCS Theia 20.2 中的构建器配置

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559785/ccstudio-where-to-find-the-builder-configuration-in-ccs-theia-20-2

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

您好、  

我们由大约 30 多名开发人员组成的团队计划从 10.04/12.06 版本的 CCS 迁移到 CCS Theia 20.02。

我比较了我们在基于 Eclipse 的旧 CCS 中使用的工具和配置。 在这里,我错过了在项目属性中看到和调整“Builder"和“和“Validator"配置“配置的可能性。 我们在这些属性的一些构建配置中使用一些非默认自适应。  

从旧版本导入并在“Builder"构建“构建属性中更改的编译配置编译成功、但我无法在 CCS Theia 20.2 中更改属性。  

是否计划在更高版本的 CCS Theia 中添加构建配置的与“Builder"和“和“Validator"相关“相关的属性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否有计划在 CCS Theia 的后续版本中添加构建配置的与“Builder"和“和“Validator"相关“相关的属性?

    是、可以在未来版本的 CCS 中添加此内容。 我没有具体的时间表、因为路线图目前正在变化。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    你能给我一个趋势,当这将被实施? 在主要版本更改中、它是在今年内的下一个次要版本更改中还是在更长时间内?

    Patrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不在任何直接的路线图上。 这不是一个常见的功能。 我会让工程部门知道您的兴趣。

    以下是此现有申请的跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11768

    谢谢

    Ki