This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:TI 存储库中缺少 Linux 内核 Tarball

Guru**** 2585405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558678/am6422-linux-kernel-tarball-is-missing-in-the-ti-repositories

器件型号:AM6422


工具/软件:

嗨、

很抱歉提前写信给论坛的错误部分...  

我在基于 bitbake 的构建系统中构建了嵌入式 Linux、该构建会获取 TI 发布的内核。

在我看来,从获取 tarball 的链接可能已更改或丢失。

日志中的错误消息:

Fetcher failure for URL: 'git.ti.com/.../ti-linux-kernel-09.02.00.001-rt.tar.gz'. Unable to fetch URL from any source.

我的配方包含以下片段:

TI_TAG = "09.02.00.001-rt"

SRC_URI += " \
    git.ti.com/.../ti-linux-kernel-${TI_TAG}.tar.gz \

当我尝试从浏览器打开链接时、收到一个错误:

油塔球的位置是否发生了变化? 我是否错过了有关该主题的任何通知?
我这边还是 TI 这边是否有问题?


谢谢  

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步的信息:配方工作了很长一段时间没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    类似的问题。 甚至几天前,我能够得到 tarballs 在我的 BuildRoot 像这样:
    br2_linux_kernel_custom_tarball_location=“">git.ti.com/.../ti-linux-kernel-6.1.142.tar.xz"</s>“ “ 
    但对于我尝试拉取的任何内核版本、它不再起作用。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artur:

    感谢您的报告。 我们观察到 git.ti.com 上不再提供 tarballs。 我们正在检查它是计划的还是事故。 我会让你保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bin、

    感谢你的评分 我们正在等待你的答复,因为这对我们来说是紧急的。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也遇到同样的问题、我的构建脚本由于这个问题而损坏。 希望它可以恢复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天是在美国度假,办公室关闭。 请期待响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel & Stephane:

    我从我们的 IT 团队获得了更新、内核快照 tarballs 将无法在 git.ti.com 上恢复。 他们在服务器上造成技术问题。 它们可能会迁移到其他服务器、但目前没有针对它的计划。

    请将您的构建切换为使用 git commit id、就像 Yocto 构建那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您的答复。

    这对我们来说是非常令人失望的。

    我们之前就知道,让我们的构建依赖于公共互联网中的链接至少是部分疏忽。 链接可能会发生变化...

    尽管如此、我们还是希望 TI 更“稳定“。  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    为您带来的不便深表歉意。 git.ti.com 上的 tarball 文件在不正确地从 Internet 访问时导致了几个服务器故障问题、因此现在 IT 团队决定删除这些文件。