This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:AM64x 上 XSPI 引导期间 W25Q256 中出现意外 ADP 位设置问题

Guru**** 2613665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560864/am6421-issue-with-unexpected-adp-bit-setting-in-w25q256-during-xspi-boot-on-am64x

器件型号:AM6421


工具/软件:

您好:

在 TI AM64x 处理器上执行高频下电上电测试时、我们遇到与外部闪存引导相关的问题。

系统配置为使用 XSPI 引导模式从外部 W25Q256 闪存设备引导。 在测试过程中、我们偶尔会观察到 SBL(次级引导加载程序)执行挂起。 下电上电后、RBL(ROM 引导加载程序)无法成功加载 SBL。

经过调查、我们发现 W25Q256 状态寄存器 3 中的 ADP 位(寻址模式位)被意外设置、从而强制闪存进入 4 字节地址模式。 这是有问题的、因为我们的 SBL 和应用程序代码都不包含任何有意修改此位的操作、指示意外的状态更改。

值得注意的是、在使用 QSPI 或标准 SPI 引导模式时不会发生这个问题 — 系统引导在这些配置中保持稳定。

XSPI 模式下是否存在任何已知风险、这些风险可能会导致意外写入闪存状态寄存器?

感谢您的支持!

此致

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在 XSPI 模式下是否存在任何已知风险、这些风险可能会导致意外写入闪存状态寄存器?

    当 ROM 以 xSPI 引导模式引导时、它不会执行任何写入操作、它执行的所有操作都是读取的、因此从 ROM 引导的角度来看、您正在讨论的位不能被写入。

    接下来是您使用的引导模式、请告诉我您现有的引导模式引脚配置。

    我需要获取以下引导模式引脚的值:

    此外、还要共享闪存数据表。

    期待您的答复。

    谢谢、

    Vaibhav