This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:FDB 条目不显示't 显示在 ALE 条目中

Guru**** 2613665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560994/tda4vh-q1-fdb-entries-don-t-show-up-in-ale-entries

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好、

我们在本机以太网交换机模式下使用 CPSW9G。

如 TI 文档所述、编辑 FDB 条目时、没有向 ALE 添加任何条目(如通过“ethtool -d 可以观察到的那样 “)

3.2.10.3.2.3.1. CPSWng 本机以太网 — 适用于 TDA4VM 的 Processor SDK Linux 文档

SDK11 中是否存在此预期行为? 是否可以从 A72 编辑 ALE? 是否有这方面的最新文档?

我只能找到旧文档、例如 【常见问题解答】TDA4VM:如何配置 CPSW 5G/9G ALE — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

此致、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才找到了答案。

    使用 static 也会更新 ALE。

    bridge fdb add MAC dev DEV master static