This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:开发快速上电/断电功能

Guru**** 2613655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552341/am62a7-q1-development-of-fast-power-on-off-function

器件型号:AM62A7-Q1


工具/软件:

我们目前希望开发快速上电/断电功能。

 

目前,我们的主板将有一个超级电容器 EDLC 在停电期间维持芯片电源一段时间,促进产品的各种模块的正常关闭和释放资源。 以下是超级电容器器件的电路原理图

 

断开 VCC(芯片电源)后、超级电容器开始放电。 此时、当 VCC 连接到 curve1 时、SOC 无法正常启动。

我们需要等待超级电容器放电至电流 2、然后再连接 VCC 以正常启动 SOC。

下图显示了超级电容器的放电曲线:

 

我们想问 μ s

SOC 1.is 在一定电压范围内处于异常状态?μ s

SOC处于异常状态时如何快速启动?μ s

主板加超级电容器的电路设计会影响SOC的工作状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ziming Yi、  

    感谢您的查询。

    我无法理解该查询。

    您能用英语详细说明这个问题、以便我进行审核和提供支持吗?

    帮助我了解您正在使用的电源解决方案。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    抱歉、编辑内容时出错。

    提问的具体问题
    1. SOC 在一定的电压范围内是否处于异常状态?

    2.当 SOC 处于异常状态时,如何快速启动 SOC ?

    3.将超级电容器添加到主板的电路设计会影响 SOC 的工作状态吗?

    此致、

    Garett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ziming Yi、  

    感谢您的意见。

    能否请分享您正在使用的电源架构。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    我们当前使用的 PMIC 芯片是 TPS65931211RWERQ1


    引脚用途、如图所示

    我是否可以询问可以控制哪个引脚或寄存器来主动复位此 PMIC?

    此致、

    Garett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garett、

    感谢您确认 PMIC 器件型号。

    我将指派专家提供支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试配置 PMIC 的 SOFT_REBOOT_Regist、并将 0x01 写入该寄存器以实现 PMIC 的软件复位操作。

    但似乎没有效果。 在超级电容器放电的过程中、复位 PMIC、重新连接 VCC 电源、并且 SOC 也无法正常启动

    因此、我想知道是否有任何其他寄存器可以使 PMIC 关断/停止正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想同步最新的调试进度和问题点

    首先、在我们的电路设计中、VCCA 有两种供电方式。 连接到 VCC 时、VCCA 由 VCC 提供、测量值约为 4.87V。 当 VCC 断开连接时、VCCA 由 EDLC 提供。

    根据状态机转换图、可以得出结论:

     

    我们需要考虑 4 种情况

     在正常情况下、从无电源到连接 VCC 进行上电的过程如下:

    无电源———>init——>boot BIST——>任务状态

     如果 VCC 断开连接且 EDLC 用作 VCCA 的电源、则此过程绝不会重新连接到 VCC

     断开 VCC、EDLC 用作 VCCA 的电源、VCCA 电压低于大约 3.2V。 此时、可以将其视为进入异常工作状态。  此处需要确认的内容/我想询问的是

    (1) PMIC 当前是否处于备用状态?

    (2) 在状态图中、似乎只有 VCCA<VCCA_UVLO (2.75V) 才会进入备用状态。 为什么实际测量 VCCA<3.2V 时、无法看到 SOC 打印。 PMIC 此时是否仍处于任务状态、但电源不足以支持 SOC 的正常运行?

     将 VCC 连接至欠压状态、VCC 用作 VCCA 的电源。 此时、VCCA 肯定大于 VCCA_UV。

    在这种情况下、为什么您没有完成无 SUPERY ->init ->引导 BIST ->任务状态的过程? 可能不会进入 SUPERY -> INIT -> LP 待机模式。 或者目前不清楚 PMIC 处于什么状态。 因为在这种情况下、无法读取 PMIC 的寄存器。  因此、需要确认的是/我想问的是

    (1) 在这种情况下 PMIC 的状态是什么? 它是否处于 LP 待机状态或任何其他状态?

    (2) 我应该使用什么方法来确认 PMIC 的当前状态?

     

    说明:Any_State =除无 SUPERY 之外的所有状态

     

    如果数据手册的内容正确(请帮助确认以下参数是否正确):

    从除无 SUPERY 外的所有状态切换到备份状态的两种方法是:

    1 VCCA<VCCA_UVLO(2.75V)

    2 LDOVINT UVLO 条件= LDOVINT < 1.64V

    对于方法 1、如果测得的 VCCA 小于 3.2V、则无法看到 SOC 的打印;当 VCCA<1.6V 且重新连接 VCC 时、可以看到 SOC 的启动打印。

    对于方法 2、VOUT_LDOVINT 在连接到 VCC 电源时测量 1.75V。 断开 VCC 与 EDLC 电源的连接后、电压保持在 1.75V。 打印停止 3-4 秒后、1.75V 将直接降至 0V。 当连接到 VCC 时、大约需要 8 秒来查看 SOC 的开始打印。

    如果数据手册的内容正确(请帮助确认以下参数是否正确):

    有两种方法可以从备份状态切换到无 SUPERY 状态:

    1 LDOVRTC UVLO 条件= LDOVRTC<1.64V

    2. 货架模式启用的条件 

    (1) 在任务状态下、让 LDORTC_DIS=1

    (2) 立即将 VCCA 电压降至 0V(移除主电源)

    对于方法 1、当 LDOVRTC<1.64V 时重新连接 VCC 似乎确实会导致 SOC 启动打印。

     

    对于方法 2、我可以使用 SOC 通过 I2C 写入 PMIC 寄存器引脚 LDORTC_DIS=1、

    我想问的是:如何将 VCCA 的电压设置为 0V?  断开 VCC 连接时、VCCA 将由 EDLC 提供、因此无法立即降至 0V。

    此致、

    Garett