This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4VH:使用 CCS 验证 DDR 配置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560980/faq-tda4vh-verifying-ddr-configuration-using-ccs

器件型号:TDA4VH
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
如何使用 CCS 确认是否正确配置了 DDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此常见问题解答介绍了如何通过 CCS 内存浏览器直接写入和验证 DDR 存储器、而无需加载任何应用二进制文件来验证 DDR 配置。 如果能够成功地 从 DDR 进行写入和验证、则可以确认 DDR 已正确配置。

    以下步骤适用于 J784S4、J721S2 和 J721E EVM。

    先决条件:
    请参阅 定制电路板的 DDR 寄存器配置设置的常见问题解答、然后再继续。

    CCS 需要进行正确的 GEL 文件更新才能与 DDR 配合使用。

     您可以在以下位置找到 TDA4 EVM GEL 文件:

     /ccs/ccs_base/emulation/gel/J784S4_TDA4VH/J7AHP_DDR_SI/Configs J784S4-DDR-EVM-LP4-DDRSS0-only.GE l

    DDRSS 寄存器配置完成后、SysConfig 将生成一个新文件  J784S4-DDR-EVM-LP4.gel。

    替换您的 CCS 配置中生成的此自定义 GEL 文件、以代替默认的 J784S4-DDR-EVM-LP4-DDRSS0-only.gel 文件。


    验证 DDR 配置的步骤:

    有关创建和设置 CCS 目标配置的详细信息、请参阅[CCS 目标配置设置指南]。

    步骤 1: 启动目标配置

    打开 Code Composer Studio (CCS)

    转到 View→Target Configurations

    右键点击所需的目标配置并选择 Launch Selected Configuration。

    步骤 2: 加载 DMSC 初始化脚本

    在 CCS 中打开 Scripting Console:View→Scripting Console

    加载特定于 SoC 的初始化脚本(根据设置所需更新路径)

    loadJSFile (/ti/j7/workarea/pdk/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc /launch.js“);

    注意:
    在执行 DDR 存储器写入操作时、使 CCS 连接保持活动状态到 MCU_R5_0 内核。 断开该内核的连接可能会导致 DDR 配置丢失、从而导致 Memory Browser 中出现错误的行为。

    第 3 步:  使用 Memory Browser 从 DDR 写入和验证

    在 CCS 中打开“Memory Browser“:“View"→“→“Memory Browser“

    输入 DDR 起始地址:0x80000000

    在 Memory Browser 中右键点击并选择 Fill Memory。

    在 Fill Memory 窗口中:

    将起始地址设置为 0x80000000

    输入长度、数据值并验证类型/大小

    点击 OK。

    步骤 4:

    “Memory Browser“将显示写入 DDR 的数据

    修改 MEMORY 区域以确认这些值按预期保留

    如果写入数据并正确验证回、则 DDR 配置正确。

    此致、

    Karthik