This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67 SDK 10/11 mCAN 配置 CANFD 问题

Guru**** 2613665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560970/am67-am67-sdk-10-11-mcan-config-canfd-issue

器件型号:AM67


工具/软件:

大家好!

  我使用了 AM67SDK 10/11、配置 mcan CANFD、

IP 链路设置 CAN0 类型 CAN 比特率 100000 dbitrate 500000 采样点 0.8 dsample-point 0.75 FD 打开

ifconfig CAN0 up


IP 链路设置 CAN0 类型 CAN 比特率 100000 dbitrate 250000 采样点 0.8 dsample-point 0.75 FD 打开

ifconfig CAN0 up


IP 链路设置 CAN0 类型 CAN 比特率 100000 dbitrate 500000 采样点 0.8 dsample-point 0.75 FD 打开

ifconfig CAN0 up


IP 链路集 CAN0 类型 CAN 比特率 125000 dbitrate 500000 采样点 0.8 dsample-point 0.75 FD 打开

ifconfig CAN0 up


IP 链路设置 CAN0 类型 CAN 比特率 250000 dbitrate 500000 采样点 0.8 dsample-point 0.75 FD 打开

ifconfig CAN0 up


IP 链路设置 CAN0 类型 CAN 比特率 500000 dbitrate 500000 采样点 0.8 dsample-point 0.75 FD 打开

ifconfig CAN0 up

可以、但当 I config 时:

IP 链路设置 CAN0 类型 CAN 比特率 1000000 dbitrate 500000 采样点 0.8 dsample-point 0.75 FD 打开

ifconfig CAN0 up

SIOCSIFFLAGS:无效参数

dmesg 显示如下:
[ 1854.797842] m_can_platform 20701000.can CAN0:数据位时序不正确/丢失
[1854.797887] m_can_platform 20701000.can CAN0:无法打开 CAN 设备
[1854.798054]链接更改请求失败、已提交一些更改。 接口 CAN0 的配置可能不一致、请检查。

是驱动程序问题吗?

谢谢