This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM62P:在 DSS 中启用 BT.656 模式

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528362/faq-am62p-enabling-bt-656-mode-in-dss

部件号:AM62P


工具/软件:

此常见问题解答介绍了如何为 AM62P 在嵌入式同步模式下启用 BT.656。
也可以为其他 AM6x SoC 创建类似的补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意: AM62P 仅支持具有嵌入式同步的 BT.656、而不支持离散同步。

    请为 BT.656 渐进模式应用以下补丁系列(可能需要在不同的 SDK 版本上手动应用):
    e2e.ti.com/.../AM62P_5F00_BT656_5F00_patch_5F00_series.zip

    请查看以下 TRM 一节、其中指定了在 BT.656 模式下使用哪些数据线。


    注意:  在逐行 BT.656/BT.1120 模式下、最大输出分辨率将受到限制、因为它需要两个像素时钟周期才能发送一个像素。

    使用上述补丁时遇到问题、请使用以下命令的输出日志创建 E2E 工单:

    kmsprint #Note the connector ID from here
    modetest -M tidss -s <Connector ID>:720x480@NV12 -v
    rwmem 0x3020b000+0x200
    modetest -M tidss

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关启用 BT.656 隔行的提示、请参阅以下线程末尾的修补程序(在上述 POST 中的 BT.656 逐行修补程序之上适用的修补程序):
    关于:AM62A7-Q1:TIDSS:BT656、带隔行扫描模式