This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:从 Linux 内核访问 MQTT

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559935/am6422-accessing-the-mqtt-from-linux-core

器件型号:AM6422


工具/软件:

您好的团队、

  我当时尝试从 Linux 内核使用 MQTT。 我发现 rootfs 中没有访问 MQTT 的权限。 我是否可以使用网络端口在 EVM 上安装 mosquitto 代理。 我希望 EVM 作为客户端使用 MQTT。  

如果可以在 Linux 内核上处理 MQTT、请协助我

谢谢你

Mamatha B M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、团队  

     对此是否有任何更新

    谢谢你  

    Mamatha B M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamatha、

    我可能会误解你的问题。

    Linux 上的 MQTT 是通用 Linux 软件。 我不希望 MQTT 在以太网端口上运行时不需要任何特定于 TI 的代码。

    您应该能够在线搜索以查找有关如何在 Linux 系统上安装 MQTT 以及开发 MQTT 客户端软件的资源。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

     感谢您的澄清。 将继续获取信息

    谢谢你  

    Mamatha B M.