This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J7200XSOMXEVM:面向 GNSS 数据的 J7200-EVM UART/LIN 多路复用器配置

Guru**** 2613665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557600/j721excpxevm-j7200xsomxevm-j7200-evm-uart-lin-multiplexer-configuration-for-gnss-data

器件型号:J721EXCPXEVM


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在使用 J721E EVM、并想将控制台切换到另一个 UART 实例。 我遵循这篇文章的指导:

常见问题解答:TDA4VM/J721E/J7200 — 如何将控制台切换到不同的 UART 实例

但是、该帖子有点过时、我使用的是以下 SDK 版本:

J7200—10.00.07.03 PROCESSOR-SDK-LINUX

看起来原始说明中提到的一些文件已在此 SDK 版本中移动或重新编排了。 您能否就如何应用补丁并使用这个较新的 SDK 切换 UART 控制台提供更新的指导或建议?

如有任何帮助、将不胜感激。

提前感谢!

此致、

Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarthak:

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    你们这边是否有任何更新? 我共享了我正在使用的 SDK 版本。

    此致、

    Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarthak:

    很抱歉耽误你的时间。

    您能否提供有关您要切换到哪个 UART 实例的更多详细信息?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:
    我想切换到以下两个实例之一:  MAIN_UART0  或  MAIN_UART1

    此致、

    Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarthak:

    我当前使用的是 J721E EVM、想将控制台切换到其他 UART 实例。 我正在遵循这篇帖子的指导
    [quote userid=“650950" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557600/j721excpxevm-j7200xsomxevm-j7200-evm-uart-lin-multiplexer-configuration-for-gnss-data

    但是、该帖子有点过时、我使用的是以下 SDK 版本:

    J7200—10.00.07.03 PROCESSOR-SDK-LINUX

    [/报价]

    您能否在您正在使用的 EVM 和 SDK 上确认、因为您告诉的 SDK 对应于 J7200、EVM 是 J721E EVM、该 EVM 似乎不匹配。

    此外、无论是 J7200 还是 J721E EVM MAIN_uart0、都是用于串行打印的默认 UART。 因此、在将 MAIN_UART0 用于串行控制台日志时、无需在默认 SDK 基础上进行其他更改。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    https://www.ti.com/tool/J7200XSOMXEVM

    这是我与一起使用的 SOM  

    https://www.ti.com/tool/J721EXCPXEVM

    此 EVM。

    因此、在本例中、我使用的 SDK 是正确的。

    此致、

    Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    如果您请解锁以下主题、这会很有帮助、因为之前与此问题相关的对话已经存在。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1518364/j7200xsomxevm-j7200-evm-uart-lin-multiplexer-configuration-for-gnss-data/5891519?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A650950

    此致、

    Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathak:

    我已经做了这件事。 我将关闭此主题,我们可以继续在该主题中的对话.

    此致

    Gokul