This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:IBIS 模型驱动器强度验证

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560653/am6442-ibis-model-driver-strength-verification

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

工具/软件:

  • 我正在使用 AM6442 处理器和 IS21EF16G-JCLI 闪存对 eMMC 接口执行 SI 分析。 在 AM6442 IBIS 模型 (sprm810) 中、我看到驱动器强度仅为 40Ω。这是否意味着它仅支持 40Ω 阻抗? 在我的仿真中、没有外部终端时信号无法满足预期范围、但它们在我添加 22Ω 串联终端时通过。 但是、在 TMDS64EVM 设计中、我看不到 eMMC 接口上使用了任何端接。 有人能解释原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、

    感谢您的查询。

    AM64x eMMC 实现了硬宏 PHY、NOM 阻抗预计为 50Ω

    请在 TI.com 上确认您正在使用更新的模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、

    在我的仿真中、如果没有外部端接、信号将无法满足预期范围、但在添加 22Ω 系列端接时它们是通过的。 [/报价]

    请分享您的观察结果  

    这是否意味着它仅支持 40Ω 阻抗?

    如果查询与配置驱动强度相关、我们目前不支持驱动强度配置。

    我看不到 eMMC 接口上使用了任何终止

    需要 PE JEDEC 的终端在硬 macrp PHY 内部实现。

    此致、

    Sreenivasa.

    [/quote]