This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Vision Apps 编译错误。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560673/tda4vh-q1-vision-apps-compilation-error

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好 TI

 我在 Vision Apps 编译方面遇到问题。 以下是我编译的步骤。

1.在~/目录中解压 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06.tar.gz
2.将 ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_00_00_08-Linux-x86-Install.bin 安装在~/目录中。
3.复制了 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder/scripts 目录中的 boot-adas-j784s4-evm.tar.gz 和 tisdk-adas-image-j784s4-evm.tar.xz。
4.运行 setup_psdk_rtos.sh 脚本。 (随附日志)

e2e.ti.com/.../setup_5F00_psdk_5F00_rtos.txt


执行  ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder$ 制作 vision_apps

出现以下错误。
  [gcc]编译 C99 app_grpx.c
  在/home/aayadath/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/vision_apps/utils/grpx/include/app_grpx.h:76 包含的文件中、
  /home/aayadath/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/vision_apps/utils/grpx /app_grpx_priv.h src:66 中提供、
  在/home/aayadath/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/vision_apps/utils/grpx /app_grpx.c src:63 中:
  /home/aayadath/ti-processor-sdk-linux-adas-j784s4-evm-11_00_00_08/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/lib/aarch64-oe-linux/gcc/aarch64-oe-linux/13.3.0/include/stdint.h:9:16:    致命错误:stdint.h:无此类文件或目录
  9 |# include_next
|^~~~~~~~~~
编译已终止。
Make[1]:***[/home/aayadath/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/sdk_builder/concerto/finale.mak:318:/home/aayadath/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/vision_apps/out/J784S4/A72/LINUX/release/module/utils.grpx.src /app_grpx.o]错误 1.
Make[1]:离开目录“/home/aayadath/ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-11_00_00_06/vision_apps “
make:***[makerules/makefile_vision_apps.mak:14:edgeai_deps]错误 2.

随附完整日志  

e2e.ti.com/.../make_5F00_vision_5F00_apps_5F00_output_5F00_log.txt

注:我们使用的是 Ubuntu 24.04

“6.14.0-27-generic #27~24.04.1-Ubuntu SMP preempt_dynamic Tue Jul 22 17:38:49 UTC 2 x86_64 x86_64 GNU/Linux

如果您需要更多信息、请帮助解决问题并告诉我。  

谢谢你

Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    RTOS-SDK 构建仅在 Ubuntu 22.04 上进行了测试、您是否可以使用 Ubuntu 22.04

    此致、
    Gokul