This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:Altia 自动引导失败

Guru**** 2582735 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556490/sk-am62p-lp-altia-auto-boot-is-failed

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI

我把 Altia 演示到我的 rootfs ,当我运行 Altia 演示./ HyperCluster 在控制台,它运行正常,它显示正常  

但 我使用 systemd 自动引导 Altia 演示当我给 AM62P SKEVM 板上电时、它无法引导 Altia 演示  

存在一些错误

有 systemd 引导 Altia 日志

e2e.ti.com/.../altia_2D00_demo_2D00_systemd_5F00_log.txt

还有 Altia systemd 服务  

e2e.ti.com/.../altia_2D00_demo.service.txt

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您正在使用哪个 SDK 发布的软件对此进行测试?

    您能否停止 Weston 并尝试运行该应用程序?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    我使用的 SDK 版本是  11_01_05_03

    我不使用  Weston、我使用 systemctl start  altia-demo.service 、这是可以的

    但在给  AM62P SKEVM 板上电时、它无法自动引导 Altia 演示

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误指向某些与显示器相关的问题。

    您能运行以下命令并试一下吗?

    systemctl 停止清空

    ./HyperCluster -D /dev/dri/card0

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    ./HyperCluster -D /dev/dri/card0  运行正常

    我发现将 dev-dri-card0.rules 添加  到/etc/udev/rules.d 中

    e2e.ti.com/.../dev_2D00_dri_2D00_card0.rules.txt

    并修改 altia-demo.service

    e2e.ti.com/.../0334.altia_2D00_demo.service.txt

    它可以自动启动 altia 演示,但启动速度非常慢

    开始大约 2s 的 Altia 演示

    您可以检查 boot.svg  引导时间

    e2e.ti.com/.../boot.svg.txt

    如何正确地开始 ALTIA 演示?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    如何成功启动   /dev/dri/card0 ?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请引用 systemd 的隐式依赖关系。

    https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd.unit.html

    请参阅/dev/dri/cardX 上的 DSS 一节

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/11_01_05_03/exports/docs/linux/Kernel_Drivers DSS7.html#using-tidss。Foundational_Components /内核/DSS7.html#

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    但如何 幸运地开始老年 痴呆?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengfei、

    Altia 演示仅是我们提供的一个应用程序、理想情况 下、应将此应用程序替换为您要运行的应用程序。

    那么、在开始 Altia 演示时、您会遇到什么问题?  

    您是否在使用基于 11.1 SDK 的 Altia 应用程序?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    是的、我使用的 SDK 版本是 11_01_05_03  

    但我们的项目需要我们,它 在 2 秒内显示应用信息板

    所以我们必须 幸运地开始 altia  

    现在、 Altia 演示显示不能很 幸运地开始

    你能帮助我如何 幸运地开始 老年痴呆吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

     幸运的是我开始 Altia 演示

    它是 日志  

    May 30 05:49:21 am62pxx-EVM HyperCluster[249]:Altia code gen 消息:drmOpen () 失败。
    5 月 30 日 05:49:21 am62pxx-EVM HyperCluster[249]:driver_wm_error 100
    5 月 30 日 05:49:21 am62pxx-EVM HyperCluster[249]:Altia 代码生成器消息:driver_drm_init 失败。
    5 月 30 日 05:49:21 am62pxx-EVM HyperCluster [249]:Altia 代码生成器消息:无法准备驱动程序显示
    5 月 30 日 05:49:21 am62pxx-EVM HyperCluster[249]:driver_error 12
    5 月 30 日 05:49:21 am62pxx-EVM HyperCluster[249]:Altia 代码生成器消息:无法初始化驱动程序
    5 月 30 日 05:49:21 am62pxx-EVM HyperCluster[249]:Altia code gen 消息:GL 显示设备打开失败!

    但当 我 在 控制台运行它时、它运行 正常

    Root@am62pxx-EVM:/usr/bin/altia-hmi
    root@am62pxx-evm:/usr/bin/altia-hmi ./HyperCluster
    HyperCluster 演示 1920x720!
    演示开始时间:425 ms
    帧时间:17.0666668 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:16.666666 ms
    帧时间:13.166667 ms
    帧时间:1.866667 ms
    帧时间:10.783334 ms
    帧时间:16.666666 ms
    ^C
    Root@am62pxx-EVM:/usr/bin/altia-hmi

     

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei Sui:

    在解压 SD 卡根分区的/usr/bin 目录中、请将现有的 HyperCluster 和重新刷新文件夹替换为以下文件、并尝试使用。 它应该会起作用。

    e2e.ti.com/.../HyperCluster_5F00_demo_5F00_buildInShaders_5F00_SDK11.01.7z

    此致、

    Suren