This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:电源 DIN 4 引脚连接器引脚排列

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556909/tmdx654idkevm-power-din-4-pin-connector-pinout

器件型号:TMDX654IDKEVM


工具/软件:

您好、

我们正在评估 TMDX654IDKEVM (AM65x/DRA80xM 工业开发套件、修订版 B)、需要阐明电源输入连接器。

该板支持通过 4 引脚 DIN 插孔 (J2) 供电。 由于 PSE 标识要求、日本不包含 TI 的交流适配器、因此我们的客户选择第三方交流适配器。

但是、市场上有多种 4 引脚 DIN 类型(例如,一些使用引脚 1 和 2 作为+V、另一些使用引脚 2 和 4 作为+V)。 为确保适配器选择正确、您能否确认 TMDX654IDKEVM 上 4 引脚 DIN 连接器 (J2) 的确切引脚分配(电压引脚映射)?

此外、如果有描述这一任务的示意图节选或正式文件、请您向我们指出一下吗?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您的查询。

    您能帮助验证客户是否正在启动新项目吗?

    我需要您通过 E2E 或私人聊天来共享客户信息。

    在我与团队核实时、请分享这些信息。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    您有任何更新吗? 我还送你一个 DM。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您发送编修。

    让我检查一下并返回。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa、

    好的、我 期待您的反馈。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    谢谢、将进行检查和更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    让我跟进一下。

    我在原理图中看到了以下内容。

    请帮助我了解需要哪些其他输入。

    此致、

    Srenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serenivasa、

    感谢您的答复。
    我检查了原理图(下面附上了屏幕截图)、我看到连接器 J2 (4 针 DIN) 连接到MAINDGND

    但是、我们客户关心的问题非常实际:
    DIN 连接器的哪些特定引脚对应于+V (11–28V)、哪些引脚对应于 GND?
    有多个具有不同 4 引脚 DIN 分配的商用交流适配器(例如,1 和 2 =+V vs. 2 和 4 =+V)。 为了帮助客户安全地选择适配器、我们需要正式确认 TMDX654IDKEVM 使用的引脚映射。

    请提供:

    • J2 的确切引脚分配(引脚编号与+V/GND)。

    • 如果可用、请参阅介绍此内容的正式文档。

    这将有助于确保客户选择极性正确的兼容适配器(日本通过 PSE 认证)。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、  

    我将分配问题、然后咨询 EVM 专家以获得支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、  

    请参阅以下内容。

    根据我的观察、原理图和 CUI 电源 DIN 引脚分配是匹配的。 下面是引脚分配。 另外还附有电源数据表、有一些电源具有不同于 CUI 的引脚分配。 因此、我认为我们应建议客户使用 CUI 电源

    https://www.belfuse.com/products/power-supplies/desktop-wall-plug-adapters/desktop-adapters/sdi200g-u-series

    请注意、

    Sreenivasa.