This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:我们是否有针对 AM2732 的 FIFO CAN 演示?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559836/am2732-do-we-have-a-fifo-can-demo-for-am2732

部件号:AM2732


工具/软件:

团队、

我们是否有针对 AM2732 的 FIFO CAN 演示? SDK MCU_PLUS_SDK_am273x_09_01_00_41 中的所有演示都使用 buf。

此致、

Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    请查看 AM273x MCU+ SDK 09.02.00.60 中的示例:mcan_external_loopback_interrupt_am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang。

    在 mcan_rx_only_interrupt.c 中、它使用 MCAN FIFO:

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的答复。 客户还想获得 MCAN TX FIFO 示例、我们能否提供该演示?

    此致、

    Shawn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn、

    MCU+ SDK 09.02.00.60 中的 mcan_loopback_Polling _am273x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 显示了 TX 和 RX FIFO 的使用情况。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我找到了相应的程序。 非常感谢、Shawn。

    此致、

    Currin