This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:支持此处理器的最新 IDE、OS 等是什么?

Guru**** 2616365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555752/tms320c6415-what-is-the-latest-ide-os-etc-that-supports-this-processor

部件号:TMS320C6415


工具/软件:

我一直在尝试获取 DSP/BIOS 5.42.02.10 示例工程、以便在 Windows 10 上的最新版本 CCS v5(CCS 在 Windows 7 兼容模式下运行)上构建不成功。 它会在.s62 生成的文件中抛出错误。 这看起来是可行的、还是 Windows 10 不在问题范围内? 我是否必须返回代码生成工具的 7.2.0B1、因为这是 XDC 工具的验证版本?  以下是我当前安装的版本:

DSP/BIOS 5.42.02.10

CCS 5.5.5.0.00077(我还尝试了 7.4.0.00015)  

C6000 代码生成工具  v7.4.24

XDC 工具 3.20.08.88

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    “支持“可以有多种含义。 例如、在技术上可以将 C6415 与最新的 CCS 20.2.0 一起使用。 但是、与较新的器件相比、对诸如 C6415 之类的旧过时器件的支持并不理想。 但如果您真的愿意、可以使用最新的 CCS。

    C6000 Code Generation Tools  v7.4.24

    此版本是支持您的器件的最后一个 C6000 编译器版本。

    对于 BIOS 和 XDC、设备专家必须回答该问题。

    所有这一切,“可能的“可能会有很大的差异“推荐“。 很明显、较旧版本的工具验证了器件和现有示例以及支持包。 我将提请器件专家注意此主题以作进一步评论。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KI、

    我非常希望能够在最新版本的 CCS 上进行编译和调试。 这实际上是我最初尝试的结果、但没有一个 UI 甚至都不认可我的体验中使用的 C6x 处理器。 是否有有关如何在较新的 CCS 版本中使用较旧硬件的教程?

    谢谢、

    Caleb

    P.S.是否有任何专家称得上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb:

    我们不再支持 C6000 的 XDC 或 SYS/BIOS。 我会将此票退还给 KI 为您提供最新问题。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建中:

    我知道它不再受支持。 我的问题是、我的处理器是否有已知良好的软件栈。 现在对我来说最合适的是 Windows XP 上的 CCS 2、我非常感谢您在尽可能多的范围内为迁移提供的帮助。  

    非常恭敬、

    Caleb