This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6422:DDR4:定期 ZQ 校准状态

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553327/am6422-ddr4-periodic-zq-calibration-status

器件型号:AM6422


工具/软件:

您好、James。

AM64 的定期 ZQ 校准功能的状态如何?

此功能何时可用?

BR、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Christian,我会尝试至少得到一些手动调整,你可以尝试在周末。  可能要到 9 月才能将其正式加入工具

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、您能否对 DDR 寄存器头文件进行以下更改

    -#define DDRSS_CTL_300_DATA 0x00000000
    -#define DDRSS_CTL_301_DATA 0x00000000
    +#define DDRSS_CTL_300_DATA 0x61A80000
    +#define DDRSS_CTL_301_DATA 0x0000FFFF

    -#define DDRSS_CTL_315_DATA 0x00000100
    +#define DDRSS_CTL_315_DATA 0x01010100

    这样、每 256ms 定期进行一次 ZQ 校准。   

    此致、

    James