This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:USB 串行器/解串器时钟

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560147/tda4ven-q1-usb-serdes-clock

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户希望将该串行器/解串器用作 USB。 它们是否需要外部时钟? 或者 SoC 可以在内部生成时钟? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    我们的所有 SoC 器件的 SERDES 都可以生成可用于支持 SERDES 协议的内部参考时钟 (100MHz 或 156.25MHz)。 内部基准时钟也可用于支持 SSC。

    由于无需在电路板上使用额外元件作为外部时钟、这有助于降低总体 BOM 成本。