Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
我在解锁 MSP432P4111 时遇到了很大困难
我使用 MSP432P4xx 安全和更新工具生成了一个执行以下两项操作的十六进制文件:
- 使用密码配置恢复出厂设置
- 使用密码锁定 JTAG/SWD
然后、我使用 Uniflash 刷写该十六进制文件、因此使用了微控制器 锁定 1 安培。
现在我想解锁、所以我尝试了两件事:
1 — 我使用 MSP432P4xx 安全和更新工具生成了一个十六进制文件、该工具会使用密码执行恢复出厂设置、但它不会起作用、因为 JTAG/SWD 已锁定并且无法刷写。
2-我打开 Code Composer 并尝试 使用 slau575k.pdf 中所述的方法、通过运行 GEL 脚本并将我的密码放入脚本中、使用密码恢复出厂设置、但这不起作用、我得到了这个结果

3-尝试使用 Uniflash、但它是不可能的、因为我在执行任何操作时总是得到这个结果、而且无法通过密码选项解锁。 
4-我尝试运行这些命令、他们甚至没有运行、也没有密码选项、所以这可能不是一个解决方案。
- dbgjtag -f @xds110 -Y unlock、mode=msp432p4
- dbgjtag -f @xds110 -Y unlock、mode=msp432p4011 
注释 :
- 我在多个 MSP432P4111 板上进行了测试、得到了相同的结果!
- 我不使用 BSL。
- 我对密码很确定、因为我对整个密码使用了相同的数字、所以没有机会出错。
- 我在这个论坛上查看了许多答案和对我上一个问题的回答、这些都是不可行的或不起作用的。
- 能够解锁该微控制器至关重要、因为它是我们业务的一部分、并且不会很快改变。