This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:低引脚模式下 eMMC 引导失败

Guru**** 2584565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556647/am62l-emmc-boot-failure-in-reduced-pin-mode

器件型号:AM62L


工具/软件:

HII、  

我使用的是 AM62L 电路板。 我想从 eMMC 简化引脚配置启动电路板。  
我尝试了以下配置、并根据引导写入条件:  

信号   引导模式选项引脚   引脚详细信息   eMMC UDA(简化)PRI:eMMC 备份:MMC1/SD SD 卡(精简)PRI:MMC/SD 备份:UART eMMC(简化)PRI:eMMC 备份:USB DFU
0 b0 PLL 基准时钟选择 0 0 0
1. B1 0 0 0
2. B2 0 0 0
3. b3. 主引导模式 0 0 0
4. B4. 0 0 0
5. B5. 0 0 0
6. B6. 0 0 0
7. B7. 主引导模式
配置
0 0 0
8. B8. 0 0 0
9. B9. 0 0 0
10. B10. 备份模式选择 0 0 0
11. b11. 0 0 0
12 B12 1. 0 0
13 B13 1. 1. 0
14 B14 全/半引脚选择   0 0 0
15 B15 1. 1. 1.
失速情况  控制台上不显示日志 完美运行   控制台和检测到 DFU 的设备上不显示日志  



此致、  
参数