This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:core-secdev-k3 和 k3-image-gen 快照不再可用

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560288/tda4vh-q1-core-secdev-k3-and-k3-image-gen-snapshots-not-available-anymore

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好!
最近、以下链接下的档案不可用:

是否对这些文件的位置进行了任何更新?

此致、

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    由于最近以下链接下的档案不可用:

    是的,这是最近的更改,适用于 git.ti.com 服务器上托管的所有 git 存储库。

    由于策略更改、已从 git.ti.com 服务器禁用快照。

    这些文件的位置是否有任何更新?

    请克隆 git 树并使用它们。

    这些相同的位置也应在相应的 SDK 中提供。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您能否提供有关您尝试使用快照的方式或原因的上下文?

    您正在使用什么 SDK、以及您如何使用这些文件库?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这将解决该问题。