This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:TDA4VM-Q1 晶振

Guru**** 2584135 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560316/tda4vm-q1-tda4vm-q1-crystal

器件型号:TDA4VM-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

是否可以为 TDA4 使用 27M? 请看图片。

25M 的区别是什么? 因为我注意到一些设计使用 25M、但我不知道哪一个更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TDA4VM-Q1、是的、27MHz 是受支持的启动频率。  从数据手册中摘录以下内容

    WKUP_OSC0 是引导时钟、是必需的。  仅支持特定频率。

    OSC1 是可选时钟、不是必需的。  它可用于生成备用频率。 一种常见的用法是生成音频采样时钟。 支持一个频率范围。