This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:调谐器的[AUDIO][McASP]配置

Guru**** 2584195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559391/sk-am62-lp-audio-mcasp-configuration-for-the-tuner

器件型号:SK-AM62-LP


工具/软件:

您好、

我们将使用 TI Processor SDK ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04。 我们正在为定制硬件定制 BSP 音频配置。  

在下面的帖子中、我们配置了 DTS。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540988/sk-am62-lp-audio-mcasp-configuring-external-clock-for-mcasp/5951326?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A620861#

以下是代码段:



以上是调谐器和蓝牙 PCM 通道的 DTS 配置。 我们想知道调谐器的配置是否正确? 由于我们的音频调谐器正在驱动时钟、因此我们是否需要将其配置为主器件? 如果是、我们如何对其进行配置?

请提供您的意见>

提前感谢

此致、
Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammadh:

    如果音频调谐器正在驾驶时钟、您说 MCASP2 正在接收 ACLKX/FSX?? 在这种情况下、MCASP2 是从器件。  因此、您的引脚控制应该是 PIN_INPUT。

    但是、如果您希望 MCASP2 将这些时钟驱动到音频调谐器(这将是主配置)、则引脚控制将是 PIN_OUTPUT。  

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 是 从 McASP 设置 LSB 优先还是 MSB 优先的数据流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    在 Sitara SoC 上、默认的 McASP 位顺序为  LSB 优先、但可通过软件进行配置。

     可以相应地对 McASP_RFMT/MCASP_XFMT 寄存器进行编程。  

    此致、

    Suren