This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:适用于单摄像头应用的运行时 FPS 开关

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559928/tda4vh-q1-runtime-fps-switch-for-single-cam-application

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在 TDA4VH 平台 SDK RTOS 版本 :11.00.00.06 上使用 AR0233

目前、FPS 通过初始传感器配置 (FRAME_LENGTH_LINES/LINE_LENGTH_PCK) 固定。 要更改 FPS、我需要停止传感器、重新配置并重新启动流式传输。

我想了解:
1.  在 single_cam_app 运行时、是否可以通过从传感器驱动程序直接写入 AR0233 寄存器(例如 FRAME_LENGTH_LINES、LINE_LENGTH_PCK)来更改 FPS?
2.对于 FPS 从 30 FPS 更改为 60FPS、 是否需要一个简短的流关闭/开启序列来保持 CSI-2 时序稳定?
3.  当线路/帧时序在中流发生变化时、UB960/UB9702 解串器有什么预防措施?

请就本主题以及  VISS /采集节点等提出建议。 是否可以容忍运行时 FPS 更改而无需图表拆卸?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    让我在内部进行检查、并尽快回复您。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    请就本主题以及  VISS / Capture nodes 等问题提出建议。 可以容忍运行时 FPS 更改而无需图表拆卸?

    图形拆卸我不需要更改 fps、但您可能必须为捕获节点注册错误帧、以便在 stream_off 时、捕获节点将错误帧传递到流水线并在 stream_on 时恢复。

    此致、
    Gokul