This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:SysConfig 中的串行器/解串器 (CPSW9x、PCIe) 设置

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560084/tda4vh-q1-serdes-cpsw9x-pcie-setup-in-sysconfig

器件型号:TDA4VH-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

团队、
我看着下面的帖子:
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552878/tda4vh-q1-how-should-i-troubleshoot-a-link-up-failure-issue
其中介绍了如何为两种协议配置相同的 SERDES。
E2E 帖子中有以下注释:
   'PCIe + SGMII (1Gbps)->从 TI Linux SDK 支持。 需要从引导加载程序(即 U-boot)进行配置。“

- SysConfig 中的 pinmux 设置应该是怎样的?
SysConfig 中针对同一 SERDES 引脚的 CPSW9x 和 PCIe 模块设置确实会显示引脚冲突。
  PCIe/PCIE0_TXP1 信号-> SERDES1_TX1_P/AR6 引脚
  CPSW9x/SGMII4_TXP0 信号-> SERDES1_TX1_P/AR6 引脚
但我想、如果在同一个 SERDES 上使用两个协议、这是正确的吗?

-在 sysconfig 中为串行器/解串器进行 pinmux 配置时,您有什么一般建议?

- 在 SysConfig 中只能进行信号(如 SGMII4_TXP0)到引脚(SERDES1_TX1_P/AR6 引脚)分配。 对吧?
特定模式(2.5Gb SGMII/XAUI、5Gb QSGMII 等)必须由软件完成。 对吧?

SysConfig:


提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“4466" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560084/tda4vh-q1-serdes-cpsw9x-pcie-setup-in-sysconfig - SysConfig 中的 pinmux 设置应该是怎样的?
    SysConfig 中针对同一 SERDES 引脚的 CPSW9x 和 PCIe 模块设置确实会显示引脚冲突。
      PCIe/PCIE0_TXP1 信号-> SERDES1_TX1_P/AR6 引脚
      CPSW9x/SGMII4_TXP0 信号-> SERDES1_TX1_P/AR6 引脚
    但我想、如果在同一 SERDES 上使用两个协议、这是正确的?

    不能将同一引脚用于这两项功能。 您可以使用其中之一。
    上面、我所说的 PCIe + SGMII 是指信道 0 可用于 PCIe、信道 1 可用于 SGMII、但不能同时来自相同的通道。

    - 在 SysConfig 中只能完成信号(如 SGMII4_TXP0)到引脚(SERDES1_TX1_P/AR6 引脚)的分配。 正确?

    SysConfig 不会为上述线路生成任何映射、因为串行器/解串器通道是直接映射(例如,)。 SerDES1 TX0P、TX0N、RX0P、RX0N 是与串行器/解串器的通道 0 相关的引脚。

    包含的内容 SERDES_ln_ctrl 用于将串行器/解串器通道映射到所需功能、例如 QSGMII/PCIe。

    特定模式(2.5Gb SGMII/XAUI、5Gb QSGMII 等)必须由软件完成。 正确?

    是的、这是使用器件树中的 phy-type 属性对串行器/解串器进行的软件配置、如下所示。


    此致、
    Sudheer