This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718-HiRel:在工厂生产过程中、电路板通过 SD 卡启动、并且某些电路板在启动过程中由于未知原因而被中断。 请帮助我调查原因

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555406/am5718-hirel-during-the-factory-production-process-the-boards-are-started-through-sd-cards-and-some-boards-have-been-interrupted-during-the-startup-process-for-unknown-reasons-please-help-me-investigate-the-reason

器件型号:AM5718-HiRel
主题:AM5718 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家:  

    我使用 TI 的 am5718 作为处理器、SDK 版本:TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-am57xx-EVM-04.03.00.05。

该委员会已进入小规模试验生产阶段。

如标题所述、在工厂生产过程中、电路板通过 SD 卡启动、而某些电路板在启动过程中由于未知原因而被中断。

请帮助我调查原因、附件是启动日志。

e2e.ti.com/.../_EE959898E565D75F_1_2D00_62122.00162_D263F38DBF7E_.txt

e2e.ti.com/.../_EE959898E565D75F_2_2D00_62122.00146_D263F38DBF7E2D00_2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiabin、

    让我首先设定预期、因为此时使用的软件相当旧。 这远远超出了我们两年的标准支持窗口。

    问题:

    1.其次,这个问题是在你自己的主板上正确吗?

    2.该问题是否可以在 TI EVM 上重现?

    3、故障率是多少?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiabin、

    从上面的图中、第一次上传是成功引导、第二次(问题日志2 - 62122.00146插跳线–2.txt)引导失败是否正确?

    通过快速比较、我看到以下两项:

    此消息提示您的 MMC 可能没有稳定的电源。 这也许是一个起点。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    感谢您的答复。

    以上两个日志都是故障日志、62122.00162 和 62122.00146  是 两个板的数量。这两个日志都是从启动到意外终止的日志。
    根据您的分析、第一个应该没问题、但第二个应该是由于 mmc1 电源不稳定所致。 是这样吗?

    不幸的是、第一个也意外终止、正常日志如下所示:

    e2e.ti.com/.../_636B385EE565D75F_.txt

    在比较和分析后、我仍然无法确认这两个电路板意外端接的原因、因此请帮助分析可能的原因。 感谢您的努力工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiabin、

    另一个突出的地方是您的日志不是很一致。 通常、对于 Linux、日志应按时间顺序排列并保持一致。 在您的情况下、所有三个日志几乎无处不在。 我建议进行 DDR 测试、确保系统时钟稳定等

    祝你好运。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue、

    感谢您的答复。