This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:SPL 正在工作、但 SBL 失败

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555716/am620-q1-spl-is-working-but-sbl-is-failing

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625

工具/软件:

我看到了一种奇怪的行为,我的 spl 正在使用其 LPDDR 配置,但它失败时,我使用相同的 SBL 为什么会发生这种情况。如果我确实把日志,并检查它失败在这里不同...

然后我继续做一些 RAM 测试,我做一些写和读类似 0xDEADBEEF 偏移和读回它失败你能解释为什么这可能发生 ?





SYSFW 固件版本 11.1.2--v11.01.02 (Fancy Rat)
SYSFW 固件版本 0xb
SYSFW ABI 修订版 4.0

执行 ram 测试
错误:RAM_TEST:275:84000000 索引 0 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000004 索引 1 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000008 索引 2 数据 0xBE000000 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400000C 索引 3 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000010 索引 4 数据 0xFE00FE00 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000014 索引 5 数据 0xFE00FE00 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000018 索引 6 数据 0xFEEFFEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400001C 索引 7 数据 0xFE00FE00 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000020 索引 8 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000024 索引 9 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000028 索引 10 数据 0xBE000000 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400002C 索引 11 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000030 索引 12 数据 0xFE00FE00 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000034 索引 13 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000038 索引 14 数据 0xFEEFFEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400003C 索引 15 数据 0xFEEFFEFF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000040 索引 16 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000044 索引 17 数据 0xDEADDEAC 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000048 索引 18 数据 0xBEEF0000 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400004C 索引 19 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000050 索引 20 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000054 索引 21 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000058 索引 22 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400005C 索引 23 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000060 索引 24 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000064 索引 25 数据 0xBEEF0000 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000068 索引 26 数据 0xFEEFFEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400006C 索引 27 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000070 索引 28 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000074 索引 29 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000078 索引 30 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400007C 索引 31 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000080 索引 32 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000084 索引 33 数据 0xDEADDEAC 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000088 索引 34 数据 0xBEEF0000 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400008C 索引 35 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000090 索引 36 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000094 索引 37 数据 0xFEEFFEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:84000098 索引 38 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:8400009C 索引 39 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:840000A0 索引 40 个数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:840000A4 索引 41 数据 0x0 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:840000A8 索引 42 数据 0xBEEF0000 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:840000AC 索引 43 数据 0xFEEFFEEF 处的数据不匹配
错误:RAM_TEST:275:840000B0 索引 44 数据 0xFEEFFEF 处的数据不匹配