This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:与 TDA4VM 连接的 Arducam V3Link 摄像头套件接口需要帮助

Guru**** 2585525 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, AM68, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552186/tda4vm-assistance-required-for-arducam-v3link-camera-kit-interface-with-tda4vm

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件: AM68

工具/软件:

我们目前正在尝试将 Arducam V3Link 摄像头套件与我们现有的 TDA4VM 板连接、但我们遇到了一些问题、无法按预期工作。 板上的 CSI2 接口是 4 通道、而来自 Arducam 传感器的电缆是 2 通道。

您能否告诉我们、是否有任何说明如何将 Arducam V3Link 摄像头与 TDA4VM 进行连接的文档或参考示例?

谢谢、

Chaitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitra:

    您在 tda4vm 中使用哪个 SDK、是 RTOS 还是 Linux SDK?

    您能否告诉我们、是否有任何说明如何将 Arducam V3Link 摄像头与 TDA4VM 进行连接的文档或参考示例?

    我会检查一下、然后返回给您。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我们使用的是 Linux 11.0 SDK。

    谢谢、

    Chaitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitra:

    您使用的是 tda4vm EVM 还是定制板。

    从原理图中可以看到、Arducam v3 链路的连接器提供了 4 通道数据输出、

    如果您使用 tda4vm、它只有 QSH-020-01-CSI 连接器用于 L-D-DP-A-K 输入。 如何将 Arducam v3 link 的输出与 EVM 连接?

    您收到了什么错误? 您能分享这些电路板的连接方式吗?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用  tda4vm EVM、而不是定制电路板。 我们购买了这款 Arducam V3Link 摄像头套件、因为 其中提到它与 AM68 板兼容。  
    是的、MIPI/CSI 通道不匹配、因此我们订购了 22 引脚至 15 引脚转换器电缆。  

    我们是否需要任何其他设置或其他硬件才能使其正常工作?  

    谢谢、
    Chaitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitra:

    是的、MIPI/CSI 通道不匹配、因此我们订购了 22 引脚至 15 引脚转换器电缆。  [/报价]

    在哪里是使用 15 引脚连接器,如果我不是错 Arducam v3 链路提供输出在 22 引脚连接器,我们没有任何 FPC 电缆输入 csirx 对于 ta4vm 我们有 QSH-020-01-EVM 连接器在 tda4vm L-D-DP-A-K。

    我不确定您是否可以在此连接器适配器上找到 FPC。  

    我们是否需要任何其他设置或其他硬件才能使其正常工作?  [/报价]

    如果您以某种方式设法正确连接硬件(例如匹配通道连接和 i2c 引脚)、则需要更改器件树叠加层以使其在 tda4vm 中正常工作。

    此致、
    Gokul

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实 有一个用于 csirx 的 FPC 电缆输入 tda4vm 正确? 我们尝试连接到板上的这些端口、而不是 L-D-DP-A-K  直接连接到 QSH-020-01-QSH-01-USB 连接器。

    谢谢、
    Chaitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitra:

    是 SK 板吗? 您能否分享一下您使用 https://www.ti.com/tool/SK-TDA4VM 时的器件型号

    检查是否有此设备并更新您的信息。

    我指的是这个 EVM、

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    是的、我们使用此  https://www.ti.com/tool/SK-TDA4VM 电路板:TDA4VM Edge AI 套件 PROC112A (J721EXSKG01EVM)

       

    谢谢
    Chaitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitra:

    根据原理图、连接器可接受双通道 FPC 电缆、

    它将进入一个多路复用器、要选择多路复用器通道到 FPC 电缆输入、需要将 GPIO0_88 设置为高电平。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    我看到此链接:  【常见问题解答】SK-AM69:如何使用 GStreamer 从 CSI 传感器和 USB 摄像头流式传输到显示? 

    文中提到了这些兼容的摄像头模块

    RPiV2 (IMX219) 原始传感器、IMX390 原始传感器和 OV5640 YUV 传感器  

    此外、它还提到“没有为 SK-TDA4VM 启用微型 Fusion “

    1.这是否意味着 Arducam v3link 相机套件不能与 TDA4vm 一起使用?

    2.它是否可以与这个 GPIO 引脚设置一起工作?

    3. GPIO0_88 的行号(偏移)是什么?

    目前,我们订购了 FPC 转换器电缆(22 引脚到 15 引脚),以便将我们的 Arducam v3link 套件连接到板上的双通道 FPC 连接器。

    我们将在收到转换器电缆后对其进行测试。

    谢谢、

    Chaitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitra:

    此外、它还提到“Mini Fusion 未针对 SK-TDA4VM 启用“

    感谢您提及此常见问题解答、

    1. 这是否意味着 Arducam v3link 摄像机套件不能与 TDA4vm 一起使用?

    我必须在内部进行检查。 我认为可以更改器件树

    2. 它是否可以使用此 GPIO 引脚设置?

    我检查了覆盖图、如常见问题解答中所述、此 GPIO 已经设置为可以使用 imx219 摄像头。

    3. GPIO0_88 的行号(偏移)是多少?

    您可以参考覆盖文件 k3-j721e-sk.dts、

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    借助 FPC 转换器电缆、我可以将摄像头与 TDA4VM 连接。  

    感谢您的支持。

    谢谢、

    Chaitra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaitra:

    问题解决后、我将关闭此主题。

    此致、
    Gokul