This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:需要编写 RTOS 固件来进行信号处理

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559620/tda4vm-want-write-rtos-firmware-for-signal-processing

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好团队:

我正在使用 TDA4VM EVM、并希望开发基于 RTOS 的应用程序来进行 DSP 信号处理。

我对 DSP 内核的使用有疑问:

  • 可以使用吗 C7x 和 C66x 内核

  • 例如、我要执行 C7x 上的 FFT 、然后将结果传递给 C66x 以进行进一步处理。

我正在运行 运行 Linux 非常容易实现 基于 IPC 的 RTOS 固件 更多信息以进行信号处理。 有关如何在 C7x 和 C66x 内核之间协调处理的任何指导或示例都将非常有用。

此致、
Tamilselvan P