This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:CSI-TX 需要软复位

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1555979/processor-sdk-j722s-csi-tx-require-soft-reset

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

尊敬的专家:

我们已经建立了这样的图像数据链路:  

摄像头->  串行器/解串器->捕捉-> CSI-TX ->串行器 (max96717) ->图像适配器板

运行时、该图为 30fps、 如下所示。

但是、CSI-TX 模块后端的串行器显示没有接收到数据。

I measured、MIPI 数据通道和时钟通道上都存在有效波形。

最后、我发现、通过对 CSI-TX (0x30181020) 执行两次软复位、串行器显示其已接收到数据。

但是、我们以前从未在 j721e 和 j721s2 上遇到过此类问题。

您能帮我弄清楚为什么会有这样的差异吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    更新此问题的描述。

    只需对 CSI-TX 执行一次软复位、串行器会指示已收到数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng Nuo:

    这很奇怪,因为 CSITX 模块在这些平台上是相同的,所以不应该有任何区别。  

    由于您甚至在复位之前也会观察到有效的 MIPI 数据和时钟、因此 CSITX 似乎正在正确传输。 对吧? 接收器是否需要满足此项要求才能与某些数据同步?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我与 Maxim 确认、max96717 的要求是它只能接收连续时钟、没有其他要求。

    我们以前从未在 j721e 和 j721s2 上遇到此类问题、即使 vision_app 是相同的、串行器和 映像适配器板也是相同的。

    我们可以理解、除了将 soc 平台替换为 j722 外、其他方面没有任何变化。

    我仍然认为 j722 的 CSI-TX 模块不同于其他模块。

    您能否帮助内部确认您以前是否遇到过类似问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    当然,我会与团队核实..  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    已与客户确认。 按照、建议首先初始化 CSI TX SERDES、然后启用 J722s CSI-TX 模块该问题可以解决。

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tao、结束本主题。