This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:EEPROM 0x50 问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558983/tda4al-q1-eeprom-0x50-issue

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们遇到了一些电路板、其问题为“EEPROM 在 0x50 时不可用、无法加电“。

更换 TDA4AL SoC 后、问题消失。 潜在原因可能是什么? 电路如下所示、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Che:

    您能否将完整引导日志发送给我们?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“593040" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558983/tda4al-q1-eeprom-0x50-issue

    更换 TDA4AL SoC 后、问题消失。 潜在原因可能是什么? 电路如下所示、谢谢。

    [/报价]

    需要引导日志。 您的定制电路板上是否还有 EEPROM?

    您替换了什么? 您是否将 TDA4AL SOC 替换为另一个?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthy:

    这是一个随机问题。 目前、我们没有日志文件、也没有使用外部 EEPROM。
    是、更换 TDA4AL SoC 后、问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个随机问题。 目前、我们没有日志文件、也没有使用外部 EEPROM。
    [/报价]

    需要日志来评论、否则很难评估正在发生的事情。

    - Keerthy