This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:NV12 到 BGR 转换

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559598/tda4al-q1-nv12-to-bgr-conversion

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

您好、

我们尝试使用 DisplayM2M 节点根据 e2e.ti.com/.../4156052 中的过程执行颜色空间转换。 鉴于 OpenVX 中似乎不支持 BGR 格式、建议仍然对 vx_display_m2M_target.c 中的代码进行入侵来执行 BGR 转换:

case (vx_df_image)VX_DF_IMAGE_RGB:
            format->dataFormat = FVID2_DF_BGR24_888;

还是有更优雅的方式? 我们使用的是 SDK 11.0。

谢谢、

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    您可以在 OpenVX 中重新利用现有的 RGB 格式、也可以为此 BGR 格式添加新的 OpenVX 数据格式。  

    此致、

    Brijesh