This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:OSPI 引导模式下无 UART 输出

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556725/sk-am62-no-uart-output-in-ospi-boot-mode

器件型号:SK-AM62


工具/软件:

您好的团队、

我正在 Ubuntu 22.04 上使用 SK AM62x、并为我的电路板下载了正确的软件包 (mcu_sdk-am62x)。 以下是目前为止我所做的工作:

  1. 我成功读取了 UART 字符。
  2. 我使用 UART 引导模式将映像从 Linux 计算机传输到 SoC、并成功完成。
  3. 我将引导加载程序配置为对映像使用 OSPI 模式。

但是、当电路板以 OSPI 模式引导时、我看不到任何输出。 我怀疑问题出在引导加载程序、因为它没有输出。 您能指导我如何进行故障排除或解决此问题吗?

谢谢!

原始主题:

链接: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550458/sk-am62b-p1-no-uart-output-in-ospi-boot-mode-sk-am62x/5978577


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj:

    您能和我分享刷写日志吗?

    也如上一线程中所述、请连接到 CCS 中的 R5 内核并检查调用栈中显示的地址。

    请参阅以下链接:  【常见问题解答】AM62X/AM64X:【常见问题解答】在 RTOS SDK 中调试 SBL 引导下面介绍了调试 SBL 的步骤、请在结束时尝试相同的步骤、然后查看您是否能够在其中捕获任何问题。

    此致、

    会面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将主题标记为“已关闭“、然后继续讨论原始主题: e2e.ti.com/.../5992453

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    你可以按照我的原始线程,你可以看到被 Vaibhav 标记。 我也看到了您的链接、并将尝试此链接。 我会随时更新您的最新信息。 如果您已经阅读过原始主题、请随时提供建议来帮助解决此问题。

    谢谢!