This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:C66x DSP:–6305 PRSC 模块无法写入路由器寄存器

Guru**** 2544430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550590/am2732-c66x_dsp--6305-prsc-module-not-able-to-write-to-router-register

部件号:AM2732
主题:TMDS273EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 TMDS273EVM、修订版 C。在此引导引脚中、我保持了开发模式 SOP0 — 短路,SPO1-short 和 SOP2-open。 我安装了 SDK、并导入了闪烁 LED/hello world 等示例。 我使用的是 CCS20 版本。 R5_0 内核的代码正在运行、LED 闪烁。 但为 DSP 内核导入的示例代码有问题。 连接本身未发生。

出现以下错误

Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/C66xx_DSP 连接到目标时出错:(错误–6305)PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包 20.0.3344)

此致

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    若要在开发引导模式下运行、电路板需要运行默认加载到 R5 内核中的初始化脚本、尝试连接到 C6 内核而不先唤醒 R5 内核会导致这个错误。

    您可以先尝试连接到 R5、然后再尝试连接到 C6 DSP 吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我已经更改了 sbl.null.debug.tiimage、通过这种 QSPI 引导模式、我能够连接并运行 DSP 示例。