This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSDGHAALV 处理器 IBIS 模型。

Guru**** 2549420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558102/am6442-am6442bsdghaalv-processor-ibis-model

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在其中一个项目中使用 AM6442BSDGHAALV、并且我们已完成了整个电路板的 SI 和 PI 仿真。

 在整个 SI/PI 仿真中、我们用于 AM6442BSDGHAALV 的 IBIS 模型是“ SPRM730E.ZIP (1889KB)- IBIS 模型“。

问题是、由于我们的 MPN 是 AM6442BSDGHAALV 、即 SR2.0、我们是否应该将 IBIS 模型“ SPRM810.ZIP (1889KB)- IBIS 模型“用于 AM6442BSDGHAALV?

此外、您能否告诉我们、IBIS 模型 “ SPRM730E.ZIP (1889KB)- IBIS 模型“ 和 “ SPRM810.ZIP (1889KB)- IBIS 模型“之间有何差异?

我们是否确实需要使用 IBIS 模型再次执行整个 SI/PI 仿真 “ SPRM810.ZIP (1889KB)- IBIS 模型“ 数据表 MPN:  AM6442BSDGHAALV

谢谢你。
此致
Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath

    感谢您的查询。

    您能否总结一下您执行的仿真。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的及时回复。

    关于使用 “ SPRM730E.ZIP (1889KB)- IBIS 模型“执行的仿真汇总 如下所示:

    1) LPDDR4(功率感知)
    2) RGMII   
    3) eMMC

    注意:上述所有接口 SI 仿真都以良好的裕度传递。

    谢谢你。
    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amarnath

    谢谢你。

    2) rgmii   
    3) eMMC[/报价]

    您能否确认仿真是在标称驱动强度下执行的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    请查找所询问查询的响应:

    1) LPDDR4

       i) 写入周期:

         a) 使用的缓冲器模型:lpddr4_ocd_40p_40n

         B) 角:快角

       ii) 读取周期:

         a) 使用的缓冲器模型:lpddr4_odt_40

         B) 角:快角

    2) RGMII 读取/写入周期:

       i) 使用的缓冲器模型:lvcmos0_nom_1p8_v  

       (二)角:典型的角

    3) eMMC 读取/写入周期:  

       i) 使用的缓冲器模型:emmc51_io_tx50 Ω

       (二)角:典型的角

     

    谢谢你。
    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    谢谢你。

    我认为应该可以使用仿真结果。 我还将与专家核实并更新。

    以后、请使用 SR2 模型。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的及时回复。

    我们还请您按照您所说的方式与您的专家核实、并尽早向我们提供最新信息、以便我们能够进一步开展工作。

    感谢您的合作。
    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    谢谢你。

    我已经联系了专家。

    这位专家正在度假、预计会再来星期二。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    谢谢你。

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558102/am6442-am6442bsdghaalv-processor-ibis-model/5999607

    我认为应该可以使用仿真结果。 我还将与专家核实并更新。

    以后、请使用 SR2 模型。

    [/报价]

    我与仿真专家确认了这一点、应该可以使用您得到的仿真结果。

    此致、

    Sreenivasa.