This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J784S4XEVM:哪种处理器配置

Guru**** 2550020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AP-Q1, J784S4XEVM, TDA4VH-Q1, TDA4VP-Q1, TDA4AH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556750/j784s4xevm-which-processor-configuration

器件型号:J784S4XEVM
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH-Q1TDA4VP-Q1TDA4AH-Q1、TDA4AP-Q1 TDA4VH

工具/软件:

我有一个 J784S4XEVM 评估板。 如何知道我的电路板上具有哪种类型的流程: TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VH-Q1?

--> J784S4 是一款超集处理器/器件、可用于不同市场和应用 (TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VH-Q1) 的不同配置。

谢谢、

Mehdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:

    您已经发现、如果使用 TI J784S4XEVM 评估板、它应该是 J784S4 超集器件。  

    XJ784S4xAALY 将是特定的变体名称。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:  

    感谢您的答复。 我认为 TDA4VH 是此评估板上的型号。 这是否意味着您列出了第五个变体: XJ784S4xAALY? 在引导 Linux 或在 uboot printenv 内、是否仍可以通过/proc 文件系统看到?

    Mehdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:

    这是否意味着您列出了第五个变体: XJ784S4xAALY?

    这是我的理解。 J784S4XEVM 具有 J784S4 超集处理器。

    在引导 Linux 或在 uboot printenv 中、是否仍可以通过/proc 文件系统看到?

    不是我所知道的。 让我将此路由给我团队中的其他人、看看他们是否有知识。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehdi、

    感谢您的答复。 我认为 TDA4VH 是此评估板上的型号。 这是否意味着您列出了第五个变体: XJ784S4xAALY? 在引导 Linux 或在 uboot printenv 中、我是否可以通过/proc 文件系统看到?

    您能否共享 U-Boot 日志?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:  

    是否希望我在 uboot 命令行上运行特定命令? 以下是启动时的输出、

    U-Boot 2024.04-ti-dirty (2025 年 4 月 10 日 — 10:58:34 +0530)

    SoC:J784S4 SR1.0 GP
    型号:Texas Instruments J784S4 EVM
    DRAM:2 GiB(有效 32 GiB)
    内核:143 个器件、35 个类、器件树:单独
    闪存:SPI_n 和 nand@0:找到 Winbond SPI NAND。
    SPI_n 和 nand@0:128 Mib、块大小:256KiB、页面大小:4096、OOB 大小:128
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:环加速器探测环:286, gp-rings[96,20] sci-dev-id:328
    k3-navss-ringacc ringacc@2b800000:dma-ring-reset-quirk:禁用
    Cadence_SPI@47040000:未找到模式。 跳过校准
    0 字节
    MMC:MMC@4f80000:0、MMC@4fb0000:1.
    正在从 FAT 加载环境... 好的
    IN:串行@2880000
    输出:串行@2880000
    错误:serial@2880000
    am65_cpsw_Nuss 以太网@46000000:K3 CPSW:nuss_ver:0x6BA02102 cpsw_ver:0x6BA82102 ale_ver:0x00293904 Ports:1
    网络:eth0:以太网@46000000port@1.
    按任意键停止自动引导:0

    我们使用此 uboot 引导 VxWorks。

    Mehdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在引导 Linux 或在 uboot printenv 内时、是否仍然可以通过/proc 文件系统看到?

    在 Linux 中没有这样的方法。 我们邀请了硬件专家。

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:

    您是否可以访问此论坛:

      关于:PROCESSOR-SDK-J784S4:SoC 信息 

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我无法进入该论坛。

    此致、

    Mehdi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:

    该 EVM 始终会填充 J784S4 器件。  

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XJ784S4xAALY 是否为具体的变体名称?