This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:AM62A7:如何设置传感器增益效应框架?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558615/am62a7-q1-am62a7-how-to-set-the-sensor-gain-effect-frame

器件型号:AM62A7-Q1
主题:AM62A7 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们在 AM62A7 上使用一个传感器。 启用增益控制后、我们发现传感器增益仅在 2 帧后生效。  

如何将 N+2 曝光/增益设置到 ISP 中?

谢谢

行兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、

    当启用增益控制时、我们发现传感器增益仅在 2 帧后生效。  [/报价]

    我想您是指 I2C 和传感器响应导致的延迟。

    如何将 N+2 曝光/增益设置到 ISP 中?

    我不知道你在这里做什么。
    您能澄清一下吗?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 AE 流程中更改增益时、新的增益将在两帧后生效。

    但伽马或音调映射似乎会在一帧后改变亮度。

    这将导致 AE 过程中视频闪烁。 如果任何 ISP 设置可以使 ISP 参数在两帧后生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在传感器原始图像输出响应曝光更改请求后才会发生闪烁。

    主题与我们在另一个主题中讨论的主题相同。

     AM62A7:AE 在亮度变化期间闪烁