This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如果主要和次要 SBL 无法引导、如何恢复器件?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559360/am2732-if-the-primary-and-secondary-sbls-fail-to-boot-how-can-device-be-recovered

部件号:AM2732


工具/软件:

尊敬的专家:

我在阅读“表 5-1 时有一些问题。 TRM 中的“引导模式和引导介质“。 芯片组将使用 AM2732 及安全版本。

1.如标题中所述、如果主 SBL 和辅助 SBL 都无法启动、HSM ROM 的行为是什么? 程序是否在 HSM ROM 中停止?

2.如何知道两个 SBL 引导无法引导?

3.如何在上述情况下恢复设备?

4.调试器是否可以更改 SOP 模式引脚以切换 启动模式    在上述场景中、从 QSPI 到 UART 或从 QSPI 到 SBL Dev?

谢谢你。

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    1.当两个 CRL 都失败时、ROM 引导加载程序将挂起

    2.您的应用程序将不会按预期运行(假设它以前可以运行)

    3.切换到 UART 引导模式并重新刷写 SBL 和应用程序映像、然后切换回 QSPI 引导模式。

    4.我认为您不能使用调试器(通过 JTAG)更改引导模式。 此外、还假设您的生产板上有一个 JTAG、但这种情况并非常见。

    此致、

    Ming