This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:从 A72 内核写入 TCM 存储器

Guru**** 2586445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559300/processor-sdk-j784s4-writing-to-tcm-memories-from-a72-core

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

您好:

我们目前在尝试从 A72 内核写入 R5 主内核的 TCM 存储器时遇到问题。

当我们尝试写入此存储器时、存储器保持为 0。

我们目前正在遵循这些步骤:

  • Sciclient_procBootRequestProcessor
  • Sciclient_procBootSetProcessorCfg
  • Sciclient_pmSetModuleClkFreq
  • 写入 TCM 存储器

我们在这里遗漏了一些重要的步骤吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    [引用 userid=“648986" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1559300/processor-sdk-j784s4-writing-to-tcm-memories-from-a72-core

    我们目前正在遵循这些步骤:

    • Sciclient_procBootRequestProcessor
    • Sciclient_procBootSetProcessorCfg
    • Sciclient_pmSetModuleClkFreq
    • 写入 TCM 存储器

    我们在这里遗漏了一些重要的步骤吗?

    [/报价]

    请提供您在 A72 侧使用 RTOS Sciclient API 时尝试执行的操作的背景信息。 “你是什么人?

    我们目前在尝试从 A72 内核写入 R5 主内核的 TCM 存储器时遇到问题。

    一般而言、从 A72 内核写入 R5F TCM 存储器时不会出现问题。 所有这些操作均已通过 A72 U-Boot 以及 A72 Linux 内核证明可正常运行。

    当然还有几个注意事项:

    1. R5F 内核启动并运行后、A72 无法写入 TCM 存储器

    2. TCM 位于 R5F 子系统内、因此需要确保 TCM 存储器在不执行内核的情况下通电。 有全局复位、内核本地复位和暂停设置需要正确管理。

    我建议您查看现有的 U-Boot 或内核 K3 R5F Remoteproc 驱动程序实现、具体取决于您尝试执行的操作。 R5F 序列通常很棘手、并具有不同的上电要求、具体取决于仪表组是处于锁步模式还是拆分模式。   

    此致

    Suman