This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:SDK 11.1 时钟频率降至 800MHz、而不是 1.4GHz。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557562/am62p-sdk-11-1-clock-frequency-is-reduced-to-800mhz-instead-of-1-4ghz

部件号:AM62P


工具/软件:

你好 Suren Porwar , Yogesh Siraswar 

在 SDK11.1 中、我们注意到了 CPU 时钟频率降低问题。  

CPU 时钟为 800MHz、而不是初始的 1.4GHz。  

 

错误:  

[0.290994]   cpufreq:cpufreq_online:cpu0:以未列出的初始频率运行:1400000 KHz、更改为:800000 KHz

 

1.4GHz 的 DTS 文件配置:

请支持人员优先解决此问题。

此致、

Prabhu